DOCA0172ZH-09

通过网页取消无线设备配对

通过网页取消无线设备配对

如要通过 EcoStruxure Panel Server 网页取消一个或多个无线设备的配对,请视情况按照后续章节的说明进行操作:

  • 取消所有已连接的无线设备的配对

  • 取消一个已连接的无线设备的配对

  • 强制取消一个或多个已连接的无线设备的配对

一些无线设备可使用本地方法来取消设备配对。请参阅特定设备的相应说明书。例如,有关用于 ComPacT NSXComPacT NSXm 断路器的无线指示辅助装置,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NNZ8882801

通过网页取消所有无线设备的配对

  1. 导航至 Settings > Wireless devices > Wireless Configuration ,查看已配对的无线设备的列表。

  2. Wireless device management 部分,单击 Unpair all devices 按钮。

    结果:显示一条消息,确认从配置中删除了此无线设备。

  3. 单击 Yes,启动对 Panel Server 系统中所有设备的删除。

  4. 期间会有进度条显示请求执行的进度。等待进度条完成,这时即表示所有无线设备应已收到取消配对命令。这个过程的持续时间取决于设备。最多可能需要 10 分钟。

    结果:一旦无线设备与 Panel Server 的配对被成功取消,此设备就不再显示在已发现的无线设备的列表中。

通过网页取消一个无线设备的配对

  1. 导航至 Settings > Devices > Wireless devices > Wireless Devices ,查看已配对的无线设备的列表。

  2. 选择要从配置中删除的设备。

  3. 单击网页右侧的垃圾桶图标。

  4. 单击 Yes,开始删除。

  5. 等待取消配对完成。这个过程的持续时间取决于设备。最多可能需要 10 分钟。

    结果:一旦无线设备与 Panel Server 的配对被成功取消,此设备就不再显示在已发现的无线设备的列表中。

通过网页强制取消无线设备的配对

当设备未通电或出现故障时,一个或多个设备的取消配对过程可能失败。如果在取消配对过程开始 10 分钟后,设备仍未取消配对,那么在已发现设备的列表中将以红色字体显示 Removing 状态。您可以强制从 Panel Server 系统中删除设备。

如要强制删除设备,请打开所选设备的网页,然后单击 Force remove 按钮。

结果:一旦从 Panel Server 配置中成功删除了无线设备,在已发现设备的列表中将看不到该设备。

如果要将强制取消配对的设备与新 Panel Server 配对,请复位并关闭此设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?