DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Panel Server 用户界面布局

概述

下图显示了 EcoStruxure Panel Server 用户界面布局。

  1. 页眉

  2. 主菜单

  3. 子菜单

  4. 显示区域

  5. 图标

页眉

标题在各页面顶部显示以下信息。

  1. 服务和相关状态

  2. 用户名

  3. 下拉列表(语言、更改密码、注销)

标题部分

描述

用户名

用户名为 SecurityAdmin,用户帐户具有管理员权限,诸如读取和更改产品配置、配对或取消配对无线设备、访问系统日志。

语言

网页语言缺省为英语(美国)。

更改密码

单击此选项,可更改用户密码(请参阅密码要求)。

注销

单击此选项,可退出 EcoStruxure Panel Server 会话。
不使用时,建议您从 EcoStruxure Panel Server 注销。
若持续不活动的时长达到特定时长,则自动注销。

服务名称

根据 Panel Server 型号,显示服务:

  • SFTP

  • 数据采样

  • 云服务

  • Email service(Advanced 型号)

服务状态

图标显示服务状态:

  • 服务已激活且可运行

  • 服务已激活但无法运行

  • 仅限 云服务:Panel Server 的配置已完成,但需要执行以下附加操作:发布拓扑并关联云应用程序上的 Panel Server

主菜单

选项卡和子菜单

选项卡和子菜单显示选定主菜单下方可用的从属级菜单项。应填写带红星图标的字段,以确保网关和设备的正确行为。

显示区域

显示区域详细显示选定选项卡或子菜单以及所有相关字段。

图标

所显示的上下文专用功能图标取决于所选择的菜单。

图标 操作

打开上下文菜单。

关闭上下文菜单。

Settings 页中,保存设置更改,并将其应用到 Panel Server 。可用于跨多个网页更新一系列一致的参数。

  • 如果必填字段留空,则此字段会以红色突出显示。

  • 如果字段中输入了不合适的字符,则此字段会以红色突出显示。

Settings 页中,保存设置更改,但不将配置应用到 Panel Server

上下文图标:

  • Settings 页中,取消设置更改以恢复上次保存的设置。

  • Network communication 页中,恢复网络通讯配置的设置。用于重新应用先前保存的设置的完整列表。

转到所选设备的维护页面。

转到所选设备的设置页面。

转到所选设备的实时数据页面。

转到所选设备的数据管理页面。

转到所选设备的趋势页面。

转到所选设备的监测和控制页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?