DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Panel Server 网页菜单

主页菜单

概述

主页菜单网页显示 Panel Server 管理的系统能耗。

默认情况下,会显示一天(昨天、前天)的电力消耗情况,并按使用情况分组。

网页会显示用电量处于前五的情况以及其余消耗最多的情况。

以饼图显示排前五的用电设备的分布情况。网页针对每种使用情况进行了描述:

  • D-1 天的消耗

  • D-1 天的消耗值与 D-2 天的消耗值相比的变化(百分比)

  • 趋势值(增加、减少或持平)

在主页中,用户可以选择不同的商品(例如,燃气)和时间段(一天、一周或 4 周)。有关过滤的更多信息,请参见数据趋势.

当用户登录 Panel Server 网页后,如有历史记录数据可用,则会自动显示主页。

Monitoring and Control 菜单

概述

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
在设备上或设备内部作业之前,请勿仅依靠 Panel Server 网页上提供的测量值或设备状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

Monitoring and Control 菜单的网页显示系统中安装且与 EcoStruxure Panel Server 关联的设备。

显示每个设备的一般信息(例如,与 EcoStruxure Panel Server 通讯的设备的名称和类型)。Additional data 按钮可用于显示因设备类型而异的更多信息(例如,电能、环境或电压)。

在大型配电系统中,通过过滤功能,可以使用以下一个或多个过滤条件来显示一个设备:

  • 设备类型

  • 设备用途

  • 设备安装区域。

网页针对所选择的设备显示以下内容:

  • 有关设备的信息:

    • 设备型号

    • 设备固件版本

    • 设备序列号

    • 设备连接状态

  • 设备的实时数据:

    • 显示的数据取决于设备类型。

    • 当满足以下条件时,将显示报警:

      • 报警已启用,

      • 当您访问网页时,报警处于活动状态,

      • 未确认报警。

    • 可以按系列显示数据(请参见详细说明)。

  • 单击维护图标 ,可访问设备维护页面。

  • 单击设置图标 ,可访问设备设置页面。

  • 单击数据库图标 ,可访问数据管理页面。

  • 单击趋势图标 ,可访问趋势数据。

设备实时数据

Monitoring and Control 菜单中,选定设备的 Advanced data 页面显示与此设备相关的数据的详尽列表。数据可按系列(如 Energy)排序。

下表列出了每个系列的可用数据:

数据系列

Panel Server 网页上的数据

有功功率

总有功功率

有功功率 A

有功功率 B

有功功率 C

总功率因数

视在功率

总视在功率

视在功率 A

视在功率 B

视在功率 C

断路器

断路器位置

脱扣指示器(SD 位置)

不可复位的脱扣计数(闭合到 SD 位置)

不可复位的脱扣电气故障计数(闭合 > SDE)

电流

电流

电流 A

电流 B

电流 C

电流 N

接地电流

电流阈值

基波电流 A 阈值

基波电流 B 阈值

基波电流 C 阈值

基波电流 N 阈值

数字量输入

数字量输入 1 状态

数字量输入 1 名称

数字量输入 2 状态

数字量输入 2 名称

数字量输出状态

电能

提供的有功电能

接收的有功电能

提供的无功电能

接收的无功电能

视在电能

提供的视在电能

环境

温度

相对湿度

CO2 浓度

空气质量

谐波电流

负载谐波电流 A

输出谐波电流 A

负载谐波电流 B

输出谐波电流 B

负载谐波电流 C

输出谐波电流 C

输出谐波电流 N

谐波电流报警

IGBT 温度

设备中的温度板

IGBT A 温度

IGBT B 温度

IGBT C 温度

隔离

绝缘接地

接地耦合容量

电机

电机脱扣指示

电机正在运行

电机运行模式

无功功率

总无功功率

无功功率 A

无功功率 B

无功功率 C

不平衡

电流不平衡 A

电流不平衡 B

电流不平衡 C

电流不平衡 N

电压不平衡 A-B

电压不平衡 B-C

电压不平衡 C-A

电压不平衡 A-N

电压不平衡 B-N

电压不平衡 C-N

电压

线电压 L-L

电压 A-B

电压 B-C

电压 C-A

电压 L-N

电压 A-N

电压 B-N

电压 C-N

绕组温度

变压器绕组 A 温度

变压器绕组 B 温度

变压器绕组 C 温度

Trending 菜单(Advanced 型号)

当在 Trending 页面中选择了电能等集成数据时,可以查看每小时、每天或每月的累计值。通过从当前时间间隔开始时的值中减去后续间隔开始时的值,可计算累计值。

例如,如果您正在 Trending 页面中可视化每小时有功电能,并且有功电能在 01:00 时为 200 Wh,在 02:00 时为 300 Wh,则 01:00 时显示的有功电能累计数据为 100 Wh。如果计算中所需的两个数据点之一缺失,则无法计算且不会显示累计数据。

有关趋势图的信息,请参阅数据趋势

Settings 菜单

注意
网络性能受损
只有具备相应资质的人员才能够修改以太网和/或 Modbus-SL 设置。只有在您已阅读并了解这些以太网和/或 Modbus-SL 设置之后方可执行这些修改。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

Settings 菜单的网页显示用于配置和通讯设置的子菜单。网页上的菜单和子菜单取决于 Panel Server 型号。

Settings 菜单

导航菜单网页

描述

General

Identification

有关 EcoStruxure Panel Server 标识的信息:

  • 设备名称

  • 设备系列

  • 设备型号

  • 商业型号

  • 序列号

  • 硬件版本

  • 固件修订版本

日期和时间

用于手动或通过 NTP(网络时间协议)设置日期和时间。

Network communication

以太网

让您能够配置 EcoStruxure Panel Server 以太网模式,包括端口和 IP 参数(IPv4IPv6

DNS

让您能够配置 DNS 服务器。

DPWS

让您能够配置 IP 网络发现。

Proxy

让您能够配置互联网代理设置。

Wi-Fi

让您能够配置 Wi-Fi 设置。

服务

让您能够停用每个接口(ETH1 端口、ETH2 端口和 Wi-Fi 接口)的服务

Modbus 设备

Modbus 配置

让您能够定义 Modbus-SL 和 Modbus TCP/IP 网络。

自定义型号

允许上传不由 Panel Server 内置型号本机管理的 Modbus-SL 和 Modbus TCP/IP 设备。

添加 Modbus

让您能够利用选择列表发现 Modbus-SL 和 Modbus TCP/IP 设备。

Modbus 设备

与 Modbus 网络中的每个设备有关的详细信息。这些信息(例如,设备标识、电气特性)因设备类型而异。

无线设备

无线 (802.15.4) 配置

让您能够在激活了 IEEE 802.15.4 网络的情况下定义此网络。

无线 (802.15.4) 发现

让您能够使用选择列表或非选择性发现来发现 IEEE 802.15.4 网络中的无线设备。

无线设备

与 IEEE 802.15.4 网络中的每个无线设备有关的详细信息。这些信息(例如,设备标识、电气特性、Modbus 虚拟服务器 ID)因设备类型而异。

嵌入式输入管理

I/O 配置

让您能够配置 Panel Server 数字量输入。

输入/输出

让您能够配置与 Panel Server 关联的 I/O 设备的输入/输出。

Data Management

数据采样

让您能够定义所连接的设备的数据采样。

本地导出

您可以以 .csv 文件导出本地采样的数据。(仅在高级型号中可用。)

Modbus 设备

与 Modbus 网络中每个设备的采样有关的详细信息。

测量和报警取决于设备类型。

无线设备

与 IEEE 802.15.4 网络中每个无线设备的采样有关的详细信息。

测量和报警取决于设备类型。

输入/输出

连接至 Panel Server 嵌入式输入的设备采样详细信息。

测量和报警取决于设备类型。

数据发布

数据发布

您可以设置用于发布数据和启用报警电子邮件服务的方式

Security

网络管理

让您能够配置安全功能以永久禁用无线网络。

Maintenance 菜单

Maintenance 菜单的网页基于诊断计数器显示维护和诊断功能的子菜单。

Maintenance 主菜单

导航菜单网页

描述

Devices communication

与网络中的 Modbus 和无线设备有关的通讯数据。

让您能够检查 EcoStruxure Panel Server 与下游设备(Modbus-SL 和无线设备)之间的通讯状态。

Modbus 设备

显示与所选设备相关的信息和状态。

让您能够删除先前配对或关联的下游设备。

Wireless devices

固件更新

让您能够执行 EcoStruxure Panel Server 的本地固件更新。

Restart

让您能够重启 EcoStruxure Panel Server

注: 重启 EcoStruxure Panel Server 时,会断开且无法访问 EcoStruxure Panel Server 网页。

System monitoring

显示 EcoStruxure Panel Server 指示数据。

Logs

可使您进行以下操作:

  • 更改日志级别,将日志下载到 .zip 文件中。

  • 启动自动诊断,并以 .zip 文件导出 EcoStruxure Panel Server 配置的详细报告和每个内部应用程序的状态报告。

远程访问

  • 远程访问部分让您能够向 Schneider Electric 客服中心授予对 EcoStruxure Panel Server 网页的远程访问权限:

    • 在联系 Schneider Electric 客服中心时,您可以授予 EcoStruxure Panel ServerSchneider Electric 本地支持的访问权限。

    • 您向 Schneider Electric 本地支持人员提供的密码将被显示出来。

    • 支持人员连接到 EcoStruxure Panel Server

    • 一旦您单击网页上的断开连接按钮或最多在 3 小时后,密码将不再处于激活状态,并且远程访问将终止。

  • 远程操作部分让您能够授权通过 Schneider Electric 云与 Schneider Electric 客服中心建立远程连接。客服中心能够远程连接到 Panel Server 而无需用户执行任何操作,并且只要云服务已连接:

    • 启用切换按钮以继续。

    有关云基础架构的信息,请参阅 Schneider Electric 云服务

备份和恢复

让您能够保存 Panel Server 当前配置以及恢复其配置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?