DOCA0172ZH-09

使用 EcoStruxure Power Commission 软件配置设备

可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件配置无线设备或 Modbus-SL 设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?