DOCA0172ZH-09

无线设备的非选择性配对

简介

EcoStruxure Power Commission 软件上,可以执行无线设备的非选择性配对:网络中并且处于配对阶段的所有无线设备都由 EcoStruxure Panel Server 发现。这个功能让您能够同时配对大量无线设备。

过程

如要使用 EcoStruxure Power Commission 软件调试 EcoStruxure Panel Server ,请执行以下操作:

  1. 确认要成为 EcoStruxure Panel Server 项目组成部分的无线设备已通电。

  2. EcoStruxure Panel Server 连接到 PC(请参阅以太网连接)。

  3. 启动 EcoStruxure Power Commission 软件。

  4. EcoStruxure Panel Server 主页中,单击 CONNECT TO DEVICE 按钮。

    结果:在连接了 EcoStruxure Panel Server 的情况下,显示连接参数(IP 和 EcoStruxure Panel Server 地址)。

  5. 如要添加无线设备,请单击 Add Wireless Devices 选项卡。

  6. 如要自动查找 EcoStruxure Panel Server 范围中可用的所有无线设备,请单击 Automatic discovery 选项卡。等待无线设备被发现并显示在设备列表中。

    注: 如果是首次建立 IEEE 802.15.4 网络,则此操作还额外需要 21 秒钟,以便启用通讯并执行自动通道选择(参见设置)。

  7. 单击相关图标,在配电盘中定位设备。

    结果:显示 Locate Device 对话框,且配电盘中的相关无线设备持续呈绿色闪烁。

  8. 一旦已识别,便单击 STOP BLINK,从而停止此设备的闪烁。

  9. 单击 CONFIRM,然后继续。

  10. 为每个无线设备配置具体的参数。

  11. 单击 WRITE TO PROJECT 按钮,将 EcoStruxure Panel Server 配对和填写的信息下载至 EcoStruxure Panel Server

  12. 确认并继续。

    结果:完成后,显示消息 Write to project successful

  13. COMMUNICATION VIEW 中,单击通讯图中的 EcoStruxure Panel Server

  14. 单击 APPLY TO SERVER 按钮,保存 EcoStruxure Panel Server 设置。

    结果:完成后,显示消息 Write to project successful

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?