DOCA0172ZH-09

附录 C:无线设备连接信息

下表定义了无线设备的连接信息。

信息类型 描述

LQI

显示已接收的帧的强度和/或质量的测量值。

注: 建议将此指标用作验收的主要指标。

RSSI

显示无线信号的电平。

  • 良好:0 至 –65 dbm

  • 平均值:-65 至 -75 dbm

  • 较差(有中断风险):< -75 dbm

PER

显示未到达目标的数据包与预期数据包总数的比率。用百分比表示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?