DOCA0172ZH-09

添加在子网关下配对的无线设备(UniversalAdvanced 型号)

简介

Panel Server Universal 让您能够显示和发布来自连接到子网关的无线设备的数据。此外,Panel Server Advanced 还可以记录数据,在趋势屏幕中显示这些数据,并以 csv 文件导出。

无线子网关是通过 Modbus TCP 连接到下游网关的一个 Panel Server 。它集成了无线数据整合表,以启用对 Modbus 请求的直接自主响应。在这个产品系列中,仅支持 Smartlink SIBPowerTag LinkPanel Server 。其他网关,如 EGX100EGX300Link150,作为透明网关运行,将 Modbus 请求和响应传输到终端设备或从终端设备传输出来。它们没有数据整合表来处理 Modbus 请求,因此不受引入此类表的限制的影响。

子网关可以是以下其中一种:

  • Panel Server

  • PowerTag Link

  • Smartlink SIB

下图显示了在单独拓扑中连接到子/下游 Panel Server 的无线设备的典型架构。子/下游网关连接到父/上游 Panel Server (PAS#1) 的 Ethernet 端口。

注: Panel Server UniversalAdvanced 让您能够显示来自连接到子网关的无线设备的数据。父 Panel Server 网关监控子网关的 Modbus TCP/IP 通讯状态,并在子网关及其下游无线设备断开连接时报告报警。

可用性

Panel Server UniversalAdvanced 上提供了此功能。

将无线设备添加到子网关和父网关的程序

  1. 使用 EcoStruxure Power Commission 桌面或嵌入式网页连接到子网关。

  2. 将所有无线设备配对到子网关。

  3. 使用嵌入式网页连接到父网关。

  4. 通过访问 Settings > Modbus devices > Modbus discovery > Modbus TCP/IP > Manual addition 网页并输入每个无线设备的以下信息,按照 Modbus/TCP 手动添加程序,将每个无线设备的以下信息添加到父网关:

    • IP 地址:输入子网关的 IP 地址

    • 端口:通常为端口 502

    • 单元 ID:输入由子网关分配给无线设备的虚拟服务器 ID

    • 设备:在下拉列表中选择设备类型

  5. 对每个无线设备重复步骤 4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?