DOCA0172ZH-09

Modbus 寄存器表

简介

EcoStruxure Panel Server 的 Modbus 寄存器以及与此软件连接的受支持的无线设备的 Modbus 寄存器提供了测量和监控信息。

有关这些 Modbus 寄存器的详细信息,请参阅文档 DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server  - Modbus File

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?