DOCA0172ZH-09

关于本书

文档范围

本指南旨在向用户、安装人员以及维护人员提供使用和维护 EcoStruxure™ Panel Server 所需的技术信息和程序。

有效性说明

本指南适用于以下 EcoStruxure Panel Server 型号:

  • 固件版本不低于 001.007.000Entry

  • 固件版本不低于 001.007.000Universal

  • 固件版本不低于 001.007.000Advanced

惯例

EcoStruxure Panel Server 在下文中称为 Panel Server

在线信息

本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

相关的文件

文件名称

参考编号

EcoStruxure Panel Server Entry - 说明书

NNZ76760

EcoStruxure Panel Server Universal  - 说明书

GDE74119

EcoStruxure Panel Server Advanced - 说明书

JYT24469

EcoStruxure Panel Server - Wireless Devices / Wi-Fi Antenna - 说明书

NNZ58425

EcoStruxure Panel Server Entry - 固件发行说明

DOCA0249ZH

EcoStruxure Panel Server Universal - 固件发行说明

DOCA0178ZH

EcoStruxure Panel Server Advanced - 固件发行说明

DOCA0248ZH

EcoStruxure Panel Server  - 网络安全指南

DOCA0211ZH

EcoStruxure Panel Server  - Modbus File

DOCA0241EN

How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?

Cybersecurity System Technical Note

EcoStruxure Power  - Guide for Designing and Implementing a Cyber Secure Digital Power System - Technical Guide

ESXP2TG003EN

EcoStruxure Panel Server 的无线通信架构 - 设计指南

DOCA0289ZH

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:www.se.com/ww/en/download

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?