DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Power Commission 软件

概述

EcoStruxure Power Commission 是一款智能软件,帮助您以高效且简单的方式设置、测试和调试配电盘中的电气产品和系统。它还让您能够为电气面板生成专门的二维码,从而通过分享重要的文档,以及通过 EcoStruxure Facility Expert 中的数字日志簿功能发起维护计划,来实现与承包商和设施经理的数字化协作。

主要功能

EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备执行以下操作:

  • 轻松设置

    • 发现配电盘中的所有智能设备

    • 检查固件兼容性,视需要安装升级

    • 查看通讯架构,调整通讯设置

    • 以列表形式查看配电盘中的设备,配置断路器和仪表的电气设置

  • 高级测试

    • 执行工厂验收测试 (FAT) 并提供相关报告:

      • 通过自动脱扣曲线测试、区域选择测试来测试 MasterPacT MTZ 断路器

      • 测试通讯接线,并生成报告

  • 快速调试

    • 藉由离线配置功能,在不连接到设备的情况下,调整设置

    • 使用批量操作功能,加快同时对多个设备进行的设置配置

    • 生成综合项目报告,此报告中列出了您的配电盘和相关设备、固件版本、序列号等信息。

  • 数字化协作

    • 为整个配电盘创建唯一的二维码,然后将所有相关文档上传到 Schneider Electric 云存储库,包括重要 CAD 图纸、用户指南、材料清单、单线图、照片等。

    • 启动预防性维护计划,并将数据导出至 EcoStruxure Facility Expert 中的数字日志簿、应用程序和基于云的软件中,以用于执行设施和楼宇管理。

    • 借助数字日志簿功能简化项目移交,让设施经理能够更快速、更简单地访问历史信息,与各项目合作伙伴开展协作

有关更多信息、教程和下载链接,请访问 EcoStruxure Power Commission 软件网页

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?