DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Panel Server 系统

架构

从仅包含一个设备的简单配电系统,到大型配电系统,EcoStruxure Panel Server 收集来自任意支持设备的数据。

下图显示了 EcoStruxure Panel Server 的典型架构:

以太网或 Wi-Fi LAN
Modbus-SL 通讯
ULP 系统
数字输入/输出
IEEE 802.15.4 无线通讯

网络连接性

EcoStruxure Panel Server 网络连接性可以分为两个部分:

  • 到监视软件和云应用程序的上游连接。

  • 到本地现场设备的下游连接。

上游连接

EcoStruxure Panel Server 的上游网络可用于连接云应用程序或 Modbus TCP/IP 监控和监视应用程序。

  • Entry 型号:

    可以通过 Panel Server 上的以太网端口或者通过 Wi-Fi 接口提供这种访问。

  • UniversalAdvanced 型号:

    可以通过 EcoStruxure Panel Server 上的两个以太网端口或者通过 Wi-Fi 接口提供这种访问。

    根据具体的以太网端口配置,数据传输行为如下:

    • 在交换模式中,两个以太网端口连接到 EcoStruxure Panel Server 的内部以太网交换机。连接到任一以太网端口的设备可以相互看到。

    • 在单独模式中,以太网端口 ETH1 连接到上游网络,而以太网端口 ETH2 用于创建与上游以太网网络分离的下游以太网网络。

    如果是 Wi-Fi 连接,则 Wi-Fi 始终被视为上游网络,且以太网端口与 Wi-Fi 网络分离。

下游连接(Entry 型号)

下游网络中的设备可以通过符合 IEEE 802.15.4 标准的无线网络连接到 Panel Server Entry 无线集中器。

下游连接(UniversalAdvanced 型号)

下游网络中的设备可以通过不同的方式连接到 Panel Server UniversalAdvanced

  • 符合 IEEE 802.15.4 的无线网络

  • Modbus-SL

  • Modbus TCP/IP(以太网和 Wi-Fi)

  • Panel Server 数字输入(PAS600LPAS800L

根据 Panel Server 以太网端口的具体配置,数据传输行为如下:

  • 在交换模式中,可以通过 Panel Server 对多个网络设备执行菊花链连接。连接到 Panel Server 上任一端口的 Modbus TCP/IP 设备可以被监控和监督软件直接访问,此软件在物理连接到任一 ETH1ETH2 端口的设备上运行。

  • 在单独模式中,通过 ETH2 端口连接到下游以太网网络的 Modbus TCP/IP 设备可以藉由 ETH1 端口被上游的监控和监督软件访问。

支持的设备

支持的设备列表(取决于 Panel Server 型号):

  • 通过 Modbus-SL、Modbus TCP/IP 或数字量输入通讯的有线设备:

    • 断路器和开关切断器

    • 保护继电器

    • 电能表

    • 电度表

    • 脉冲表

    • IO 模块

    • 网关

  • 无线设备:

    • PowerTag EnergyPowerLogic Tag 传感器

    • Acti9 Active

    • 用于 ComPacTPowerPacT 断路器的无线指示辅助装置

    • 环境传感器:

      • Easergy TH110/CL110

      • HeatTag 传感器

      • 无线 CO2 传感器

      • 无线温湿度传感器

      • PowerTag Ambient

      • PowerTag  A

Panel Server 支持的设备在相应的发行说明中列出:

  • DOCA0249ZH EcoStruxure Panel Server Entry - 固件发行说明

  • DOCA0178ZH EcoStruxure Panel Server Universal - 固件发行说明

  • DOCA0248ZH EcoStruxure Panel Server Advanced - 固件发行说明

最大配置

在带 Panel Server depends on the model. 的系统中,可配置的设备数量上限

  • 在带 Panel Server Entry 的系统中,可配置的设备数量上限最多 20 个无线设备,其中可以是以下设备的组合:PowerTag Energy 传感器、PowerLogic Tag 能源传感器、、用于 ComPacTPowerPacT 断路器的无线指示辅助装置、无线 CO2 传感器、无线温湿度传感器、 PowerTag  A PowerTag AmbientEasergy TH110/CL110 环境传感器以及 PowerLogic HeatTag 传感器。

  • 在带 Panel Server UniversalAdvanced 的系统中,可配置的设备数量上限取决于所连接设备的类型:

    • 无线设备:

      • 最多 40 个无线设备,它们是 PowerTag Energy 传感器、PowerLogic Tag 能源传感器、Acti9 ActiveComPacTPowerPacT 断路器的无线指示辅件、无线 CO2 传感器、无线温度和湿度传感器、 PowerTag  A PowerTag AmbientEasergy TH110/CL110 环境传感器,以及 PowerLogic HeatTag 传感器、PowerTag ControlPowerLogic PD100 的组合,可包含最多 10 个 PowerTag Control 设备、最多 15 个 PowerLogic HeatTag 和最多 15 个 PowerLogic PD100 传感器

      • 或多达 85 个 Easergy TH110/CL110 环境传感器

      注: PowerTag ControlPowerLogic HeatTag PowerLogic PD100 的总数不应超过 20 个设备。
    • 在不使用中继器的情况下,最多 32 个 Modbus-SL 设备;或者最多连接至 8 个下游设备的 1 个 Smartlink SIB 设备

    • 在使用中继器的情况下,最多 128 个 Modbus-SL 设备

    • 最多 128 个 Modbus TCP/IP 设备(包括物理连接到 Panel Server 和虚拟设备的设备,即连接到子 Panel Server 网关的 IEEE 802.15.4 无线设备)

有关更多信息,请联系您当地的 Schneider Electric 服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?