DOCA0172ZH-09

日期和时间

简介

日期和时间功能用于手动或通过自动同步来配置日期和时间。如要启用 TLS 证书有效性检查,以及获取包含正确时间戳的日志,则需要准确的日期和时间。

EcoStruxure Panel Server 日期和时间用于事件时间戳,以便提供时间顺序。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

日期和时间功能的设置方式如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > General > Date and time 处进行设置

常规设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
Synchro mode 用于选择 EcoStruxure Panel Server 的日期和时间配置模式:
  • 选择 Manual,可在专门的字段中手动设置日期和时间。

  • 选择 NTP,可自动与外部 NTP 服务器同步日期和时间。

  • 选择 Cloud(缺省设置),可自动将日期和时间与 Schneider Electric 云服务托管的 NTP 服务器同步。

NTP 服务器设置

只有在日期和时间同步模式设置为 NTP 时,才显示以下参数。

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页

Mode

用于选择同步模式:

  • 选择 Static,可手动设置 NTP 服务器地址。

  • 选择 DHCP(缺省设置),可从 DHCP 服务器指定的 NTP 服务器自动获取日期和时间

    .
    注: 如要使用 DHCP 模式,网络设置必须设置为 DHCP(请参阅相关主题)。

Polling interval (s)

让您能够输入轮询间隔以设置来自时间服务器的 EcoStruxure Panel Server 请求更新的频率(以秒为单位)。

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Primary server address

用于在参数 NTP settings > Mode 设置为 Static 时,输入一级 NTP 服务器地址。

Secondary server address

用于在参数 NTP settings > Mode 设置为 Static 时,输入二级 NTP 服务器地址。

手动设置日期和时间

可以手动设置 EcoStruxure Panel Server 日期和时间:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

    • 在专门的字段中手动设置日期和时间。

    • 通过用户发起的同步操作与运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 上的日期和时间同步。

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > General > Date & Time > General settings > Synchro mode > Manual 处进行设置

    • 通过用户发起的同步操作与 PC 上的日期和时间同步。

只有在日期和时间同步模式设置为 Manual 时,才显示以下参数。

参数 描述 EPC 软件 网页
Date & Time 用于使用日期选择器来设置日期。以 UTC+00:00 格式设置时间。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?