DOCA0172ZH-09

数字量输入 (PAS600L, PAS800L)

简介

Panel Server Universal PAS600L Advanced PAS800L 上的两个数字量输入用于监控外部触点的状态,或者用作脉冲计数器。

可用性

Panel Server Universal PAS600L Advanced PAS800L 上提供了此功能。

数字量输入类型

有两种类型的数字量输入:

  • 标准数字量输入,用于记录常开或常闭外部触点的状态。

  • 脉冲数字量输入,用于计数由 WAGES(水、空气、气体、电、蒸汽)测量设备提供的脉冲,此测量设备符合 IEC 62053-21 标准(最小脉冲宽度为 30 毫秒)。

可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件,将每个数字量输入单独配置作为普通输入或脉冲输入。

脉冲数字量输入参数

每个脉冲输入的脉冲权重和脉冲单位可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。当相应的数字量输入被配置为脉冲输入时,将激活脉冲计数器。

必须根据计量器发送的脉冲特性计算脉冲重量。

示例:

  • 如果有功电度表发送的每个脉冲都等于 10 KWh,且脉冲单位设置为 Wh,则脉冲权重必须设置为 10,000 (Wh)。

  • 如果体积测量计的每个脉冲都等于 125 升,且脉冲单位设置为 m3 ,则脉冲权重必须设置为 0.125 m3

  • 如果体积测量计的每个脉冲都等于 1 加仑,且脉冲单位设置为 m3 ,则脉冲权重必须设置为 0.003785 m3

设置参数

网关中的数字量输入通过以下方式设置:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页上的 Settings > Embedded Input Management

数字量输入设置

下表介绍了 DI01DI02 数字量输入的设置。

参数 描述
Type

用于选择每个数字量输入的类型 (DI01/DI02):

  • not wired

  • Standard input

  • Pulse counter

标准输入设置

下表介绍了在数字量输入设置为 Standard inputDI01DI02的设置:

参数 描述
名称

输入输入名称。

Label

输入输入标签。

Usage

在列表中选择用途。

Meaning of status

输入阈值的标签:

  • Input is high 时的状态含义。

  • Input is low 时的状态含义。

脉冲计数器设置

下表介绍了在数字量输入设置为 Pulse counterDI01DI02的设置:

参数 描述

名称

输入设备的输入名称。

Label

根据网络中的铭牌输入输入标签。

Type

数字量输入的类型

注: 设置无法被编辑。

Consumption meter elements

在预定义列表中选择仪表元素或 Custom

注: 如果选择了仪表元素,则显示消耗单位、流量元素和流量单位。

Consumption meter element name

输入自定义仪表元素的名称。

注: 选择 Custom 时显示。

Consumption unit

输入仪表元素的消耗单位。

注: 选择 Custom 时显示。

Custom flow element name

输入仪表元素要使用的流量的名称。

注: 选择 Custom 时显示。

Custom flow unit name

输入仪表元素流量的单位(按每小时计算)。

注: 选择 Custom 时显示。

Pulse weight

输入要根据仪表提供的脉冲的特性来计算的脉冲权重。

Preset meter consumption value

在将值设置为消耗仪表元素时,考虑脉冲权重值。

Commodity

选择列表中的商品类型,作为上下文化数据。

Usage

选择列表中的商品用途,作为上下文化数据。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?