DOCA0172ZH-09

以太网通讯

简介

EcoStruxure Panel Server 支持以下以太网应用协议:

  • Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种通过以太网连接在设备之间以提供客户端/服务器通讯的协议。Modbus TCP/IP 用于通过已配置的 TCP 端口(缺省情况下为端口 502)交换数据。

  • 安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS 是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过安全套接层 (SSL) 或传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 Panel Server 之间的加密通讯,并有助于它们之间的安全连接。

  • 安全文件传输协议 (SFTP) 客户端:标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,它使用安全 shell 加密来为文件传输提供高级别安全。

Entry 型号有一个以太网端口。

UniversalAdvanced 型号有两个以太网端口。这些以太网端口可以在两种模式下进行配置:

  • 交换模式:

    • 两个以太网端口属于同一网络。

    • 启用了以太网交换机功能。

  • 单独模式:

    • 两个以太网端口都连接到单独的局域网 (LAN)。

    • 端口相互隔离,即,从 TCP/IP 的角度来说,既不启用路由器,也不启用转发包。

    • 通过启用 ETH1 端口上的 Modbus 服务,可以启用从端口 ETH2ETH1 的 Modbus 路由。

    • 通过启用 ETH2 端口上的 Modbus 服务,可以启用从端口 ETH1ETH2 的 Modbus 路由。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

交换模式配置(UniversalAdvanced 型号)

在交换模式下,两个以太网端口(ETH1ETH2)共享相同设置。Panel Server 具有同时应用到两个以太网端口的唯一 IP 地址。连接到任一以太网端口的设备都属于同一个以太网网络。

双端口的使用可简化接线,例如:

  • 其中一个端口可以连接至本地网络中的交换机。

  • 另一个端口可以用于连接 Pc,以便进行配置操作,或者对数据收集设备与以太网端口执行本地连接。

  • 根据 Panel Server 内部的嵌入式硬件交换机,对多个以太网设备执行菊花链连接。菊花链连接允许位于 Panel Server 任一侧的设备作为同一网络的组成部分共同通讯。

注: 不支持环形拓扑。

下图显示了通过交换模式下的以太网端口配置实现的菊花链架构。两个以太网端口使用 Panel Server 内部以太网交换机连接在一起。这就使得位于 Panel Server 上游或下游的设备作为同一网络的组成部分共同通讯。

  1. Panel Server

  2. 边缘监控和监管软件(如 EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure Power Operation ),或者 EcoStruxure 云服务(如 EcoStruxure Resource Advisor

  3. 设备

ETH1ETH2 端口属于同一 IP 网络的 IP 通讯区。

单独模式配置(UniversalAdvanced 型号)

在单独模式下,将一个 IP 网络分配给每个 Panel Server 以太网端口,每个 IP 网络为 Panel Server 分配一个 IP 地址。单独模式用于将连接到 ETH2 端口的下游 Modbus TCP/IP 设备与连接到 ETH1 端口的上游通讯系统隔离开来。在网络层面,既没有路由器,也没有转发包。只能启用 Modbus 路由。

两个以太网端口具有不同的设置与功能:

ETH1 端口用于将数据发布到云应用程序或 SCADA 系统。此端口可在 DHCP 客户端或静态 IPv4 地址中配置。如果上游系统为云应用程序或 Web 浏览器,则可以禁用 Modbus 服务,以便访问 Panel Server 网页。如果上游系统是使用 Modbus TCP/IP 通讯的 SCADA 或楼宇管理系统,则需要启用 Modbus 服务。

ETH2 端口用于收集数据,以便连接下游 Modbus TCP/IP 设备,从而将数据收集到云应用程序(即,连接到 ETH1),或者通过 SCADA 系统进行管理(即,连接到 ETH1)。此端口可在 DHCP 客户端或静态 IPv4 地址中配置。在连接到 SCADA 系统的情况下,需要启用 ETH1 上的 Modbus 服务,而在连接到云应用程序时,建议禁用此服务。

下图显示了通过单独模式下的以太网端口配置实现的架构。

  1. Panel Server

  2. 边缘监控和监管软件(如 EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure Power Operation ),或者 EcoStruxure 云服务(如 EcoStruxure Asset AdvisorEcoStruxure Resource Advisor

  3. 设备

可从 ETH1 端口访问的 IP 通讯区

可从 ETH2 端口访问的 IP 通讯区

设置参数

注意
网络性能受损
只有具备相应资质的人员才能够修改以太网设置。只有在您已阅读并了解这些 Ethernet 设置之后方可执行这些修改。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

以太网通讯功能的设置方式如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Network communication > Ethernet 处进行设置

以太网设置(UniversalAdvanced 型号)

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
Ethernet port configuration 用于选择以太网配置模式:
  • 选择 Separated

    以定义 2 个不同的 IP 地址:每个 Panel Server 以太网端口一个。单独模式被配置用于将连接到 ETH2 端口的下游 Modbus TCP/IP 设备与连接到 ETH1 端口的上游通讯系统隔离开来。
  • 选择 Switched(缺省设置)以定义同时应用到两个以太网端口(ETH1ETH2)的唯一 IP 地址。

IP Configuration 设置

可用的 IP 配置设置如下:

  • 对于 Entry 型号:ETH1端口设置

  • 对于 UniversalAdvanced 型号:

    • 在单独模式中:ETH1 port settingsETH2 port settings

    • 在交换模式中:Switched port settings

参数 描述 EPC 软件 网页

Interface status

  • Active 表示已有以太网电缆连接到 Panel Server 以太网端口。

  • Inactive 表示未连接以太网电缆。

注: 设置无法被编辑。

MAC address

媒体访问控制 (MAC) 地址是每个 Panel Server 端口的唯一标识符。

MAC 地址标记在 Panel Server 正面鼻端上。

注: 设置无法被编辑。

IPv6 activation

用于启用/禁用 IPv6 配置(缺省启用)。

IPv6 address

显示 IPv6 地址。设置无法被编辑。

注: 在启用了参数 IPv6 Activation 时,显示此选项。

Configuration mode

用于选择 IPv4 配置模式:

  • 选择 DHCP client(缺省设置),可自动获取 IPv4 参数。

  • 选择 Static IPv4 address,可手动输入 IPv4 地址。

IPv4 address

当参数 Panel Server IPv4 Configuration mode 设置为 Static IPv4 address 时,用于输入 的静态 IP 地址。

子网掩码

当参数 IPv4 Configuration mode 设置为 Static IPv4 address 时,用于输入以太网 IP 子网掩码。

网关设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页

Assignment mode

网关配置与 IPv4 配置模式的设置相同,且无法编辑。

  • DHCP

  • Static

注: 网关嵌入了从 DHCP 服务器接收 IP 配置的 DHCP 客户端。

Default gateway

用于在参数 Gateway settings > Assignment mode 设置为 Static 时,手动输入网关(路由器)IP 地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?