DOCA0172ZH-09

固件更新

简介

EcoStruxure Panel Server 更新至最新版本,以便获得最新特性和安全补丁更新。

使用 EcoStruxure Power Commission 的最新版本,将产品更新到最新可用版本。也可以使用嵌入式网页执行固件更新。

EcoStruxure Panel Server 设计的所有固件都使用 Schneider Electric 公钥基础设施进行了签名,以便确保在 EcoStruxure Panel Server 上运行的固件的完整性和有效性。

有关 EcoStruxure Panel Server 固件版本的更多信息,请参阅相应的发行说明:

  • DOCA0249ZH EcoStruxure Panel Server Entry - 固件发行说明

  • DOCA0178ZH EcoStruxure Panel Server Universal - 固件发行说明

  • DOCA0248ZH EcoStruxure Panel Server Advanced - 固件发行说明

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

检查固件版本

可以通过以下方式,检查当前运行的 EcoStruxure Panel Server 固件版本:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Maintenance > Firmware update 处检查

EcoStruxure Panel Server 网页上也提供了最新的安全补丁。它是在不删除当前安装的安全补丁的情况下,EcoStruxure Panel Server 能够降至的最低固件版本。

固件兼容性

EcoStruxure Power Commission 软件的信息菜单中,您可以找到配电盘中所有通讯设备的设备固件基准,以便检查固件版本的兼容性。

更新固件

如要更新 EcoStruxure Panel Server 软件,请使用以下其中一种方式:

  • EcoStruxure Power Commission 软件

    (建议配置)
  • EcoStruxure Panel Server 网页

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:

  • 必须下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

  • PC 必须连接到电源。必须禁用待机模式,以免更新中断。

  • PC 必须连接到 EcoStruxure Panel Server

有关 EcoStruxure Panel Server 固件版本的更多信息,请参阅相应的发行说明:

  • DOCA0249ZH EcoStruxure Panel Server Entry - 固件发行说明

  • DOCA0178ZH EcoStruxure Panel Server Universal - 固件发行说明

  • DOCA0248ZH EcoStruxure Panel Server Advanced - 固件发行说明

固件更新过程结束后,需要重启 EcoStruxure Panel Server 。重新启动后,检查固件版本是否为最新版本,以确保更新有效。如果固件版本仍为旧版,请重新执行固件更新。如果问题仍然存在,请与 Schneider Electric 客户服务中心联系。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

EcoStruxure Power Commission 软件可在 www.se.com 下载。

使用 EcoStruxure Panel Server 网页更新固件

如要使用 EcoStruxure Panel Server 网页更新固件,请执行以下操作:

  1. 确保在固件更新期间,EcoStruxure Panel Server 保持持续通电。

  2. www.se.comEcoStruxure Panel Server 固件的最新版本下载到 PC。

  3. EcoStruxure Panel Server 网页中,选择 Maintenance > Firmware update > Firmware update

  4. 导入固件文件,然后按照说明进行操作。

  5. 重启 EcoStruxure Panel Server ,以更新固件。

    注: 重启 EcoStruxure Panel Server 时,无法访问 EcoStruxure Panel Server 网页。

  6. 重新启动后,检查固件版本是否为最新版本,以确保更新有效。

    如果固件版本仍为旧版,请重新执行固件更新。如果问题仍然存在,请与 Schneider Electric 客户服务中心联系。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?