DOCA0172ZH-09

硬件描述

Panel Server Entry

正面

底部

背面

       
   
  1. EcoStruxure Panel Server 状态 LED

  2. 重启按钮

  3. 产品信息的对应二维码

  4. 以太网 LED 1:速度

  5. 以太网 LED 2:活动

  6. Ethernet 通讯端口

  7. 电源端子块

  8. MAC 地址和序列号

有关 Panel Server Entry 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书: NNZ76760

Panel Server Universal

正面

底部

背面

       

顶部

 
  1. 电源端子块

  2. 数字量输入端子块 (PAS600L)

  3. EcoStruxure Panel Server 状态 LED

  4. 重启按钮

  5. 产品信息的对应二维码

  6. RS485 Modbus 通讯端口

  7. 以太网 LED 1:速度

  8. 以太网 LED 2:活动

  9. 外部 Wi-Fi 天线端口

  10. Ethernet 1 通讯端口

  11. Ethernet 2 通讯端口

  12. 接地连接

  13. MAC 地址和序列号

有关 Panel Server Universal 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GDE74119

Panel Server Advanced

正面

底部

背面

       

顶部

 
  1. 电源端子块 (PAS800, PAS800L)

  2. 数字量输入端子块 (PAS800L)

  3. EcoStruxure Panel Server 状态 LED

  4. 重启按钮

  5. 产品信息的对应二维码

  6. RS485 Modbus 通讯端口

  7. 以太网 LED 1:速度

  8. 以太网 LED 2:活动

  9. 外部 Wi-Fi 天线端口

  10. Ethernet 1 通讯端口

  11. Ethernet 2 通讯端口

  12. 接地连接

  13. MAC 地址和序列号

  14. 外部 IEEE 802.15.4 天线端口 (PAS800, PAS800L)

有关 Panel Server Advanced 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书: JYT24469

EcoStruxure Panel Server 状态 LED

此 LED 指示 EcoStruxure Panel Server 的运行模式。
LED 指示 描述
EcoStruxure Panel Server 已关闭。

EcoStruxure Panel Server 正在开启。系统将在 2 分钟内启动。

EcoStruxure Panel Server 运行正常。

检测到轻微故障。连接到 EcoStruxure Panel Server 软件以进行诊断。

检测到重大故障。EcoStruxure Panel Server 必须更换。

以太网状态 LED

一个 RJ45 端口的 2 个 LED 以组合的方式指示 EcoStruxure Panel Server 的以太网通讯状态。

以太网 LED

描述

LED 1:速度

LED 2:活动

无以太网通讯

已激活 10 Mb 以太网通讯

已激活 100 Mb 以太网通讯

重启按钮

重启 EcoStruxure Panel Server

  1. 按住此按钮 10 秒以上,然后放开。

    结果:状态 LED 变成橙色灯常亮。

  2. 等待 EcoStruxure Panel Server 完全重启:

    1. EcoStruxure Panel Server 重启时,状态 LED 保持橙色灯常亮。

    2. EcoStruxure Panel Server 处于正常工作状态时,状态 LED 变成绿灯常亮。

篡改检测

防篡改标签有助于检测 EcoStruxure Panel Server 的在物理上的未授权使用。此标签为浅灰色,并以黑色字体标示有 Schneider Electric

下图显示了贴在 EcoStruxure Panel Server 右侧的防篡改标签 (A)

在安装、操作、维修或维护 EcoStruxure Panel Server 之前,请检查防篡改标签的完整性。

外部 Wi-Fi 天线(可选)

外部 Wi-Fi 天线是 Panel Server UniversalAdvanced 的选配件。

在特定情形下(比如,当 Panel Server 安装在带金属隔板和门的配电盘中时),才使用外部 Wi-Fi 天线。该天线提高了射频信号的质量。

连接 PASA-ANT1 底部的 Wi-Fi 天线(型号 Panel Server ),并将此天线安装在配电盘的顶部。

有关外部天线的安装说明,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书: NNZ58425

有关 Panel Server 系统中的 Wi-Fi 通讯的信息,请参阅 DOCA0289ZH EcoStruxure Panel Server 的无线通信架构 - 设计指南

外部 IEEE 802.15.4 天线(可选)

外部 IEEE 802.15.4 天线是 Panel Server Advanced 的选配件。

在特定情形下(比如,当 Panel Server Advanced 安装在带金属隔板和门的配电盘中并且在其他地方安置有一些无线设备时),才使用外部 IEEE 802.15.4 天线。此天线可将无线网络扩展到配电盘之外。

连接 PASA-ANT1 顶部的 IEEE 802.15.4 天线(型号 Panel Server Advanced ),并将此天线安装在配电盘的顶部。

有关外部天线的安装说明,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书: NNZ58425

有关 Panel Server 系统中的无线通讯的信息,请参阅 DOCA0289ZH EcoStruxure Panel Server 的无线通信架构 - 设计指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?