DOCA0172ZH-09

IEEE 802.15.4 通讯

简介

在 IEEE 802.15.4 无线设备连接至 Panel ServerEcoStruxure 系统中,这些无线设备需要承受符合 IEEE 802.15.4 标准的 EMC 级别,才能达到正确的设备性能。有关可支持 Schneider Electric IEEE 802.15.4 无线设备的详细信息,请参阅相关的 Panel Server 固件发行说明:

  • DOCA0249ZH EcoStruxure Panel Server Entry - 固件发行说明

  • DOCA0178ZH EcoStruxure Panel Server Universal - 固件发行说明

  • DOCA0248ZH EcoStruxure Panel Server Advanced - 固件发行说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
IEEE 802.15.4 通讯仅用于 PowerPacTMasterPact MTZ 和其他合格设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

IEEE 802.15.4 无线通讯设备是一种结构紧凑且高密度的测量解决方案,可为建筑系统提供众多准确的数据。这些无线设备可以向 EcoStruxure Panel Server 发送温度、湿度、电能、功率、电流、电压和功率因数信息。

无线设备连接到 EcoStruxure Panel Server 下游。

有关一个 EcoStruxure Panel Server 可以连接的无线设备的数量上限,详见相关主题

Panel Server Advanced 可以连接到外部 IEEE 802.15.4 天线以扩展无线网络。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

IEEE 802.15.4 通讯功能的设置方式如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Wireless devices 处进行设置

配置设置

警告
意外的设备操作或保护设备失效
在将 Panel Server 安装到金属机柜中并连接到外部 IEEE 802.15.4 天线时,请勿在机柜中安装此天线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

安装在金属机柜中的保护设备的正确操作可以通过高 IEEE 802.15.4 网络射频传输功率来改变。

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 设置 描述 EPC 软件 网页
Wireless network settings Wireless activation

用于启用/禁用 EcoStruxure Panel Server 的无线发射(缺省禁用)。

Channel mode

用于指定如何选择 IEEE 802.15.4 通道:

  • 选择 Auto(缺省设置)后,Panel Server 将自动选择最合适的通道。

  • 选择 Manual后,需配置无线参数:

    1. 从通道列表中选择所需通道(缺省设置为 21)。

    2. 单击:

      • Apply Changes,以保存设置。

      • Cancel Changes,以恢复设置(如适用)。

Channel

输入通道编号。

Antenna selection

用于选择架构中使用的 IEEE 802.15.4 天线的类型:

  • InternalPanel Server 内部天线)

  • ExternalPanel Server 外部天线,Advanced 型号选项)

  • Both(内部和外部天线与 Panel Server Advanced 一起使用)

Output power

使用内部天线时,或者同时使用两种天线(内部和外部)时,无法更改输出功率电平。

只有在外部 IEEE 802.15.4 天线连接到 Panel Server Advanced 时,才能设置 Output power

  • 如果 Antenna selection 设置为 InternalBoth,则将使用内部天线,因此功率水平较低(设置不可编辑)。

  • 如果 Antenna selection 设置为 External,则根据您的网络,将输出功率设置为 Low LevelHigh Level

重要: 当连接到外部 IEEE 802.15.4 天线的 Panel Server 安装在金属外壳中时,确认天线未安装在该外壳中。

Wireless communication

Communication period

它定义每个无线设备(传感器、控制其、电能相关设备)向 Panel Server 发送数据的时间长度(秒)。这仅适用于实时数据,不适用于发生事件时立即通知的报警。

注: 如果通讯周期缩短,则可能潜在地影响无线网络的稳定性,并且无线信号质量可能降低。作为标配,Panel Server 为每个无线设备系列定义了缺省值。

如果需要,可以按如下方式调整通讯周期:

  1. Communication Period 列表中选择所需的通讯周期。

  2. 应用所选值。

  3. 单击:

    • Apply Changes,以保存设置。

    • Cancel Changes,以恢复设置(如适用)。

Wireless device management

Remove all devices

用于删除连接到 Panel Server 的所有无线设备。

无线设备发现设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 设置 描述 EPC 软件 网页
Wireless discovery Selective list

用于发现要连接到 EcoStruxure Panel Server 的无线设备的选择列表。

Discovery status

指示无线网络上的设备发现状态:

  • Idle:设备发现处于未激活状态。

  • InProgress:正在执行设备发现功能

  • Done:设备发现操作已执行。

Discovered devices Remove all devices

使用设备类型、名称和型号来标识所发现的无线设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?