DOCA0172ZH-09

Modbus-SL 通讯

简介

Panel Server UniversalAdvanced 是 Modbus-SL 客户端,可以连接到任意 Modbus-SL 服务器设备。Panel Server 充当 Modbus 网关,然后允许任意上游软件(如 EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure Power Operation )使用 Modbus TCP/IP 通讯)访问 Modbus-SL 设备。

Panel Server 还能够从中云应用程序的 Modbus-SL 设备或 Panel Server Advanced 中的电能服务器收集数据。

Modbus-SL 服务器设备连接到 EcoStruxure Panel Server 下游。

有关更多信息,请参阅附录中的 Modbus-SL 功能Modbus-SL 异常代码

Panel Server Modbus 串行端口可以被配置到反向模式(请参见 Modbus-SL 反向模式)。

可用性

Panel Server UniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

注意
网络性能受损
只有具备相应资质的人员才能够修改 Modbus-SL 设置。只有在您已阅读并了解这些 Modbus-SL 设置之后方可执行这些修改。
不遵守以下说明可能会导致网络连接丢失。
Modbus-SL 通讯功能的设置方式如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Modbus devices > Modbus configuration 处进行设置。

有关 Modbus 寄存器的信息,请参阅每个 Modbus-SL 设备的指南,以及无线设备的 DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server  - Modbus File

Modbus Serial 模式设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
Modbus 模式 用于选择 Modbus-SL 模式的配置:
  • 客户端(缺省设置)

  • 服务器

Modbus Serial Client Configuration 设置

只有在 Modbus-SL 模式设置为 Client 时,才显示以下参数。

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
Activation 用于启用/禁用 Modbus-SL 功能(缺省启用)。
Baud rate (bits per sec) 用于设置传输速率:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (缺省设置)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parity 用于定义所传输的字节的奇偶校验位:
  • Odd

  • (缺省设置)

Number of bits 8 位。设置无法被编辑。
Number of stop bits

用于定义所传输的停止位的数量:1 或 2(缺省设置:1)

Silent interval (ms)

用于定义 Modbus-SL 包通讯结束后的静默时间。

值范围为 0 至 10 毫秒(缺省设置:5 毫秒)

Frames delay (ms)

用于定义从接收的响应结束到串行线路上新请求开始之间的最短静默时间

值范围为 0 至 100 毫秒(缺省设置:50 毫秒)

注: Frame Delay(帧延迟)值需要与 End Device Frame Delay(终端设备帧延迟)一致。例如,如果 End Device Frame Delay(终端设备帧延迟)等于 50 毫秒,那么在 Panel Server 上,则设置为 50 毫秒。如果这些值不一致,则可能会发生数据丢失。
Timeout (ms)

用于定义超时值,在这个超时时间后,EcoStruxure Panel Server 将声明通讯丢失。

值范围为 100 至 20,000 毫秒(缺省设置:3,000 毫秒)

Termination resistor

用于连接/断开嵌入在 Panel Server 中的 RS485 终端电阻器,以帮助防止反射。(缺省为 Connect

Serial line polarization

用于启用/禁用强制传输线路进入已知状态以帮助防止无效数据位(缺省启用)。当 RS485 端口的传输线路无数据传入时,它将进入一个不确定的状态。这种不确定的状态会导致接收器接收来自电缆上所拾取的噪音的无效数据位。

Modbus Serial Server Configuration 设置

只有在 Modbus-SL 模式设置为 Server 时,才显示以下参数。

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
Baud rate (bits per sec) 用于设置传输速率:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (缺省设置)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parity 用于定义所传输的字节的奇偶校验位:
  • Odd

  • (缺省设置)

Number of bits 8 位。设置无法被编辑。
Number of stop bits

用于定义所传输的停止位的数量:1 或 2(缺省设置:1)

Silent interval (ms)

用于定义 Modbus-SL 包通讯结束后的静默时间。

值范围为 0 至 10 毫秒(缺省设置:5 毫秒)

Frames delay (ms)

用于定义从接收的响应结束到串行线路上新请求开始之间的最短静默时间

值范围为 0 至 100 毫秒(缺省设置:50 毫秒)

注: Frame Delay(帧延迟)值需要与 End Device Frame Delay(终端设备帧延迟)一致。例如,如果 End Device Frame Delay(终端设备帧延迟)等于 50 毫秒,那么在 Panel Server 上,则设置为 50 毫秒。如果这些值不一致,则可能会发生数据丢失。
Termination resistor

用于连接/断开嵌入在 Panel Server 中的 RS485 终端电阻器,以帮助防止反射。(缺省为 Connect

Serial line polarization

用于启用/禁用强制传输线路进入已知状态以帮助防止无效数据位(缺省启用)。当 RS485 端口的传输线路无数据传入时,它将进入一个不确定的状态。这种不确定的状态会导致接收器接收来自电缆上所拾取的噪音的无效数据位。

Message timeout (ms)

在 Modbus 网络配置中,您可以设置 Modbus-SL 服务器的消息超时周期。

用于设置 Modbus 请求在 Panel Server 中的生存时间的设置。早于此设置的任何消息将被丢弃。

值范围为 1,000 至 20,000 毫秒(缺省设置:6,000 毫秒)

为 Modbus-SL 服务器设置的值必须同时满足以下两个条件:

  • 等于上游 Modbus 客户端(SCADA 或其他 Panel Server )上定义的消息超时。

  • 大于 Panel Server Modbus 客户端设置(Modbus TCP/IP 和 Modbus-SL)中定义的超时值。

Modbus Discovery 设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页

Modbus serial discovery

用于以列表形式输入执行设备发现时必须用到的 Modbus 地址 (1-247)。

* *

Discovered devices table

显示与 Modbus-SL 网络中发现的每个设备有关的信息:

  • 图片
  • 设备名称
  • 服务器 ID

Manual addition

用于手动输入 Modbus-SL 设备:

  • 输入物理服务器 ID / 单元 ID。
    在此操作中,将分配虚拟服务器 ID。

  • 从下拉列表中选择设备类型。

*

Modbus-SL 反向模式

Panel Server Modbus 串行端口可被配置到反向模式下。Modbus-SL 反向模式允许连接到 RS485 端口的任何 Modbus 客户端从连接到 ETH1 和/或 ETH2 以太网端口的设备访问数据,如下图所示:

Modbus Serial Line 网络
以太网网络

可以在 Panel Server 网页上设置和监控 Modbus-SL 反向模式。

I/O Smart Link Modbus 设置

如果使用 EcoStruxure Power Commission 软件或通过 Smartlink SIB 网页配置或更改 I/O Smart Link Modbus 设备的设置,然后连接到 Panel Server 网页,则必须更新 Panel Server 网页中的 I/O Smart Link Modbus 设置以同步配置。

需要大约一分钟来刷新 Panel Server 网页上的 I/O Smart Link Modbus 配置。在同步期间,您可以浏览其他 Panel Server 网页。

不能同步两个 I/O Smart Link Modbus 设备。

同步在启动后无法被取消。

I/O Smart Link Modbus 控制

可以通过 Panel Server 网页发送输出控制命令。此功能用于断开和闭合非关键电气负载。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?