DOCA0172ZH-09

诊断

简介

诊断数据提供了 EcoStruxure Panel Server 和所连设备的相关统计数据。事件按应用类型收集:云连接、Modbus Serial 网络和无线网络。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

诊断在 EcoStruxure Panel Server 网页上设置:
  • Maintenance > System monitoring 处,可设置系统诊断

EcoStruxure Panel Server 诊断

参数 描述
Modbus serial counter information

显示 Modbus-SL 协议的诊断计数器:

  • 接收消息数

  • 传输消息数

  • 消息超时

  • 协议错误数

  • 接收异常数

  • 循环冗余校验 (CRC) 错误

  • 物理服务器 ID

Modbus TCP server connection information

显示 Modbus TCP/IP 协议的连接计数器:

  • 活动连接数

  • 活动连接数量上限

  • 已发生的最大活动连接数

  • 连接计数器

Modbus TCP server counter information

显示 Modbus TCP/IP 协议的消息计数器:

  • 接收消息数

  • 传输消息数

  • 协议错误数

Wireless identification

显示 IEEE 802.15.4 无线网络的标识:

  • IEEE 802.15.4 地址

  • 个域网 (PAN) 标识符

  • 扩展 PAN 标识符

  • 网络地址

Wireless network status

显示 IEEE 802.15.4 无线网络的状态

  • Network status

  • 优化状态

Modbus Devices诊断

参数 描述
Modbus information

显示 Modbus 设备的标识和诊断计数器:

  • 服务器标识符 (1-247)

  • 传输帧计数器

  • 接收帧计数器

  • 接收 CRC 错误计数器

  • 接收超时计数器

  • 接收异常计数器

  • 协议错误计数器

Internal temperature *

显示 Modbus 设备的温度记录:

  • 当前温度

  • 最低温度

  • 最高温度

Wireless Devices 诊断

参数 描述
Wireless identification

显示无线网络的标识:

  • 地址

  • PAN 标识符

  • 扩展 PAN 标识符*

  • 网络地址*

Modbus identification

显示 Modbus 标识:

  • 虚拟服务器标识符 (1-247)(如果支持设备虚拟化)。

Connection information

有关详细信息,请参阅 附录 C

显示无线设备的连接信息:

  • 信号质量级别

  • 设备接收信号强度指示 (RSSI)*

  • 设备链路质量指示 (LQI)*

  • 设备误包率 (PER)*

  • EcoStruxure Panel Server (RSSI)

  • EcoStruxure Panel Server (LQI)

  • EcoStruxure Panel Server 误包率 (PER)

  • 全局链路 (RSSI)

  • 全局链路 (LQI)

  • 全局链路 (PER)

Battery information *

显示无线设备的电源信息:

  • 电源

  • 备用电源

  • 电池电压

  • 剩余电量百分比

Internal temperature *

显示无线设备的温度记录:

  • 当前温度*

  • 最低温度

  • 最高温度

System Monitoring 诊断

参数 描述
Health state

Uptime 指示 EcoStruxure Panel Server 的运行时长。

Health state 指示 EcoStruxure Panel Server 状态:

  • Nominal

  • Degraded

Global performance

显示 EcoStruxure Panel Server 性能:

  • CPU usage (%)

  • Memory usage (%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?