DOCA0172ZH-09

用户管理

简介

缺省用户帐户具有管理员权限,诸如读取和更改产品配置、配对或取消配对无线设备、访问系统日志。用户帐户的用户名为 SecurityAdmin

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

更改密码

首次连接时,需要设置缺省用户帐户的密码,以允许访问 EcoStruxure Panel Server 的所有功能。此操作的执行方式如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件执行

  • EcoStruxure Panel Server 网页的主页上执行

密码要求

EcoStruxure Panel Server 包含密码要求。首次登录时,系统会提示用户更改密码,以帮助防止未经授权访问应用程序。

密码必须符合以下规则:

  • 6 至 32 个字符

  • 至少一个大写字母

  • 至少一个小写字母

  • 不得包含除以下字符之外的特殊字符: ! “ # $ % & ‘ ( ) * + - , . ; : / ~ < > = ? @ [ ] \ ^ _ ` { } |

密码锁定

在连续 10 次登陆 EcoStruxure Panel Server 失败之后,用户帐户将被锁定。

用户帐户被锁定后,用户必须等待 10 分钟,然后才能够重新登陆。

此后每连续失败 5 次,用户帐户便被锁定 60 分钟。

如果重启(包括断电重启),用户帐户依然保持锁定状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?