DOCA0172ZH-09

Wi-Fi 通讯

简介

EcoStruxure Panel Server 支持 Wi-Fi 基础架构,即,Panel Server 可以连接到 Wi-Fi 路由器(接入点)。

Panel Server 缺省禁用了 Wi-Fi。

Panel Server 支持以下 Wi-Fi 应用协议:

  • Panel Server 嵌入式网页的 HTTPS 访问

  • Modbus TCP/IP

  • 用于执行 IP 网络发现的 Web 服务设备配置文件 (DPWS)

如果 Panel Server UniversalAdvanced 安装在金属外壳中,则可以安装 Wi-Fi 外部天线(参阅 PASA-ANT1),以将 Wi-Fi 网络扩展到金属外壳之外。外部天线的输出功率设置是预定义的,无法编辑。

如果 Panel Server Entry 安装在金属外壳中,则可以使用以太网端口连接代替 Wi-Fi 以避免通讯中断。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

Wi-Fi 在 EcoStruxure Panel Server 网页上设置。继续执行下列步骤:

  1. 访问 Panel Server 网页(请参阅相关主题)。

  2. Settings > Network communication > Wi-Fi 网页上,激活和配置 Wi-Fi 连接。

常规设置

警告
意外的设备操作或保护设备失效
如果外部 Wi-Fi 天线未连接至 Panel Server UniversalAdvanced 网关,请勿将 Wi-Fi Antenna 参数设置为 External
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
参数 描述

Wi-Fi activation

用于激活/停用 Wi-Fi(缺省停用)。

Infrastructure activation

用于激活与现有基础设施的连接能力(缺省停用)。

AntennaUniversalAdvanced 型号)

在启用了 Wi-Fi 的情况下,用于设置所使用的天线类型:

  • Internal(缺省设置)

  • External

基础设施设置

只有在启用了 Infrastructure Activation 参数后,才会显示以下参数。

参数 描述

Connection status

显示与 Wi-Fi 网络的 Panel Server 连接状态:

  • Connected
  • Not Connected
注: 如果 Wi-Fi 网络暂时停止运行,那么在网络恢复后的三分钟内,Panel Server 将重新连接到 Wi-Fi 网络。

SSID

用于通过在字段中输入无线网络名称,或者双击 Network list 时显示的无线网络名称,来选择无线网络名称。

重要: 建议使用 WPA2(Wi-Fi 保护访问版本 2)(或 WPA3(如果可用))来实现无线网络安全。
注: 不支持临时密钥完整性协议 (TKIP)。

Authentication key

用于输入 Wi-Fi 网络的验证密钥。

Network list

用于选择 Wi-Fi 网络。通过双击网络名称,SSID 字段将自动填入相应的数据。

对于列表中的每个网络名称,均会显示以下信息:

  • Wi-Fi 强度指示器图标

  • 锁定图标(如果连接到网络需要密码)

Wi-Fi 基础设施 IP 设置

只有在启用了 Infrastructure activation 参数后,才会显示以下参数。

参数 描述

Interface status

显示 Wi-Fi 接口的状态。

MAC address

显示媒体访问控制 (MAC) 地址。设置无法被编辑。

IPv6 activation

用于启用/禁用 IPv6 配置(缺省启用)。

IPv6 address

显示 IPv6 地址。设置无法被编辑。

注: 在启用了参数 IPv6 activation 时,显示此选项。
IPv4 Configuration mode

用于选择 IPv4 配置模式:

  • 选择 DHCP(缺省设置),可自动获取 Ipv4 参数。

  • 选择 Static,可手动输入 IPv4 地址。

IPv4 address

当参数 Panel Server IPv4 Configuration mode 设置为 Static IPv4 address 时,用于输入 的静态 IP 地址。

网络掩码

当参数 IPv4 Configuration mode 设置为 Static IPv4 address 时,用于输入以太网 IP 子网掩码。

网关设置

只有在启用了 Infrastructure activation 参数后,才会显示以下参数。

参数 描述

Gateway assignment mode

网关配置与 IPv4 配置模式的设置相同,且无法编辑。

  • DHCP

  • Static

注: 网关嵌入了从 DHCP 服务器接收 IP 配置的 DHCP 客户端。

Gateway IPv4 address

用于在参数 Gateway settings > Assignment mode 设置为 Static 时,手动输入网关(路由器)IP 地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?