DOCA0172PT-13

Sobrecarga em perda de tensão

Este alarme indica que ocorreu uma sobrecorrente durante o tempo de perda de tensão. Este alarme só ocorre se a opção estiver ativada. O alarme só é gerido se tiver sido definida a corrente nominal ou a classificação do disjuntor (Ir) do dispositivo de proteção associado.

NOTA: O valor RMS da corrente durante a perda de tensão está disponível na tabela Modbus. Para obter mais detalhes, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File. Estas medidas ajudam a diagnosticar a causa principal da sobrecarga.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
Certifique-se de que a causa da sobrecarga é identificada e está fixa antes de fechar o circuito.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?