DOCA0172PT-12

80% da corrente nominal

Este alarme indica que a corrente de carga excedeu 80% da corrente nominal ou excedeu 80% da classificação do disjuntor associado (Ir). Em circuitos polifásicos, o alarme dispara se a corrente de uma das fases cumprir as condições acima. O gateway gere os alarmes com base nos valores das correntes enviadas pelo dispositivo sem fios. O tempo de resposta do alarme depende do período de comunicação definido na rede sem fio do sistema PowerTag (predefinição = 5 segundos). O alarme desaparece automaticamente quando a corrente de carga permanece abaixo do valor limite durante 15 minutos.

NOTA: A histerese de 10% é aplicada no valor limite.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?