DOCA0172PT-12

Subtensão (80%)

Estes alarmes disparam quando uma tensão fase-neutra ou uma tensão fase-a-fase excede o limite de 120% do valor nominal. O alarme desaparece automaticamente quando a tensão permanece inferior a 108% do valor nominal (é aplicada uma histerese de 10%).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?