DOCA0172PT-13

Perda de tensão

Este alarme indica que o circuito no qual um dispositivo sem fios está instalado já não está sob tensão. A causa da perda de tensão pode ser uma abertura manual do circuito, uma falha de energia da rede elétrica ou um disparo do disjuntor. O dispositivo sem fios envia o alarme de perda de tensão para o gateway assim que acontece e antes de ser totalmente desenergizado, o que significa que o tempo de resposta do alarme não depende do período de comunicação sem fios. O alarme desaparecerá automaticamente assim que o dispositivo sem fios for novamente ligado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?