DOCA0172RU-09

Введение

EcoStruxure Основной диапазон

EcoStruxure является открытой, самонастраивающейся, совместимой архитектурой и платформой Schneider Electric с поддержкой Интернета вещей (IoT), предназначенной для применения в домах, офисных зданиях, центрах обработки данных, инфраструктуре и промышленности. Инновации на каждом уровне — от подключенных продуктов до управления на периметре сети, а также приложений, средств аналитики и предоставления услуг.

Обзор

EcoStruxure Panel Server  — это высокопроизводительный шлюз, который обеспечивает следующие функции, в зависимости от модели:

  • простое и быстрое подключение к

    • программному обеспечению для управления периферийными устройствами, например, EcoStruxure Power Monitoring Expert или EcoStruxure Power Operation ;

    • системе управления зданием, например ; EcoStruxure Building Operation ,

    • облачным приложениям, например EcoStruxure Energy Hub , EcoStruxure Facility Expert , EcoStruxure Resource Advisor и EcoStruxure Asset Advisor .

  • универсальный шлюз для получения данных от устройств IEEE 802.15.4 и Modbus и оптимизации решения по управлению энергопотреблением и работой систем.

  • простой ввод в эксплуатацию с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission , что позволяет автоматически подключать и выявлять устройства;

  • простую работу за счет использования удобных для пользователя встроенных веб-страниц, а также контекстуализация данных для более релевантного анализа;

  • протоколы связи:

    • Ethernet;

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

3 модели Panel Server :

  • Entry (PAS400)

  • Universal (серия PAS600);

  • Advanced (серия PAS800).

Основные функции

EcoStruxure Panel Server выполняет следующие основные функции:

  • технические возможности шлюза, обеспечивающего взаимодействие между Modbus TCP/IP и линией последовательной передачи данных Modbus (Modbus-SL);

  • концентратор данных для следующих беспроводных устройств: PowerTag Energy и датчиков PowerLogic Tag , датчиков состояния окружающей среды, датчиков Acti9 Active , HeatTag , беспроводных вспомогательных устройств индикации для ComPacT и автоматических выключателей PowerPacT . Дополнительные сведения см. в разделе «Поддерживаемые устройства»;

  • подключение к дисплею Ethernet FDM128;

  • возможность подключения к программе наблюдения компании Schneider Electric (например, EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation ) или программному обеспечению сторонних производителей;

  • возможность подключения к Ethernet или Wi-Fi;

  • два порта Ethernet для дополнительного разделения восходящего облачного соединения от сети полевых устройств (модели Universal и Advanced );

  • поддерживаемые протоколы передачи данных: Modbus TCP/IP, HTTPS (HTTP не поддерживается) и SFTP

  • предоставление данных в режиме реального времени на удобных для понимания встроенных веб-страницах;

  • 3 года регистрации данных (модель Advanced );

  • отображение панели управления для составления отчетов (модель Advanced );

  • экспорт данных со встроенным подключением к облачным службам Schneider Electric (таким как EcoStruxure Energy Hub , EcoStruxure Facility Expert , EcoStruxure Asset Advisor и EcoStruxure Resource Advisor );

  • настройка с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission , позволяющего осуществлять автономную подготовку конфигурации, а также встроенных веб-страниц.

Доступность функций

В таблице ниже представлена доступность основных функций в линейке изделий Panel Server .

Основные функции

EcoStruxure Panel Server

Entry

Universal

Advanced

Электропитание

24 В пост. тока

PAS600L PAS800L

110—240 В пер./пост. тока

PAS600T

110—277 В пер./пост. тока

PAS400 PAS600 PAS800

Питание через Ethernet (PoE)

PAS800P

10/100BASE-T Ethernet

Один порт RJ45

Два порта RJ45

Два порта RJ45

Возможность подключения к восходящей сети Modbus TCP/IP (подключение к периметру сети)

Связь с вышестоящей сетью Wi-Fi

Возможность подключения к нисходящей сети Modbus TCP/IP

Возможность подключения к нисходящей сети IEEE 802.15.4

Возможность подключения к нисходящей сети Modbus-SL

Цифровые входы (включая WAGES (вода, воздух, газ, электричество, пар))

Два цифровых входа (PAS600L)

Два цифровых входа (PAS800L)

Внешняя антенна Wi-Fi

Внешняя антенна IEEE 802.15.4

Выборка данных

Регистрация данных

3 года

Средство для ввода в эксплуатацию Panel Server и подключенных к нему устройств

  • Программное обеспечение EcoStruxure Power Commission

  • Веб-страницы EcoStruxure Panel Server .

Облачные приложения Schneider Electric

  • EcoStruxure Energy Hub

  • EcoStruxure Facility Expert

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?