DOCA0172RU-09

Публикация электронной почты для аварийных сигналов (модель Advanced )

Описание

Panel Server Advanced позволяет отправлять уведомления по электронной почте при срабатывании аварийного сигнала.

Для выполнения задач службы электронной почты Panel Server Advanced необходимо подключить к интернету через интернет-провайдера или брандмауэр с прокси-управлением или без него. Служба электронной почты предоставляется через облачную инфраструктуру Schneider Electric для обеспечения высокого качества обслуживания.

Чтобы выполнить уведомление по электронной почте, выполните следующие действия:

  1. Активируйте службу электронной почты.

    Примечание: Служба публикации писем для аварийных сигналов и Schneider Electric облачные сервисы являются взаимоисключающими, то есть обе функции не могут быть включены одновременно.

  2. Создайте список получателей.

  3. Выберите аварийные сигналы, срабатывание которых приводит к отправке уведомления по электронной почте.

  4. Отправьте уведомление по электронной почте.

Если Panel Server Advanced не удается подключиться к облачным службам, см. раздел Устранение неполадок.

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Advanced .

Настройка параметров

Функция публикации задана на веб-страницах EcoStruxure Panel Server , в разделе Настройки > Публикация > Метод публикации > Электронная почта для аварийных сигналов .

Активация службы электронной почты

Чтобы активировать службу уведомления по электронной почте, нажмите кнопку Активировать.

Результат: Состояние подключения переходит из Не подключено в Подключено.

При активации уведомлений по электронной почте на веб-страницах отображаются аварийные сигналы.

Создание списка получателей

Активировав службу уведомлений по электронной почте, вы сможете заполнить список получателей, содержащий не более 10 различных получателей. В поле Email recipients (Получатели электронной почты) введите имя и адрес электронной почты каждого получателя и нажмите кнопку Save (Сохранить). Список можно отредактировать или удалить.

Адрес электронной почты должен содержать не более 128 символов.

Для проверки этой функции можно отправить электронное письмо одному выбранному получателю.

Рекомендации относительно адресов электронной почты

Schneider Electric рекомендует использовать для отправки аварийных сигналов профессиональные или общие адреса электронной почты во избежание проблем, связанных с конфиденциальностью.

Адреса электронной почты отправляются на облако Schneider Electric, когда поступает аварийный сигнал, и сохраняется только в течение срока транзакции. Адреса электронной почты являются эфемерными данными с точки зрения облака. Устройство Panel Server сохраняет адреса электронной почты локально и передает их каждый раз, когда подается сигнал тревоги.

Schneider Electric не хранит и не использует адреса электронной почты для любых других целей, кроме отправки аварийных сигналов и событий.

Отправка уведомления по электронной почте

Если служба уведомлений по электронной почте активирована, все сработавшие аварийные сигналы будут запускать отправку уведомлений указанным в списке получателям. Нельзя выбирать, какие именно электронные письма будут отправляться конкретным получателям из этого списка.

Электронный адрес интернет-провайдера имеет формат noreply@xxx.mail.ecostruxure.se.com. Сообщения электронной почты рассылаются только на английском языке, вне зависимости от того, какой язык выбран для отображения веб-страниц Panel Server или в программном обеспечении EcoStruxure Power Commission .

Примечание: Между событиям и отправкой сообщения может быть 4-минутный интервал.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?