DOCA0172RU-09

Начало работы с веб-страницами EcoStruxure Panel Server

Обзор

EcoStruxure Panel Server управляет веб-страницами для настройки параметров или мониторинга беспроводных устройств, проводных устройств (через Modbus-SL или Modbus TCP/IP) и локальных цифровых входов с Panel Server Universal PAS600L и Advanced PAS800L .

Рекомендуемые веб-браузеры

К веб-страницам Panel Server обеспечен доступ с ПК с помощью операционной системы Windows.

Для доступа к веб-страницам Panel Server рекомендуется использовать следующие веб-браузеры:

  • Google Chrome v65.0 или выше

  • Mozilla Firefox v59.0.2 или выше

Сертификат безопасности

Panel Server имеет самозаверяющий сертификат безопасности. При подключении к Panel Server в веб-браузере отображается сообщение о безопасности. Прежде чем принять и продолжить, убедитесь, что соединение с Panel Server установлено путем прямого подключения ПК к Panel Server или убедитесь, что в сети отсутствуют неавторизованные устройства.

Обнаружение Panel Server на ПК

Panel Server поддерживает профиль устройства для веб-службы (DPWS), который позволяет выполнять самообнаружение Panel Server .

Для первого обнаружения Panel Server через ПК выполните следующие действия:

  1. Отключите ПК от локальной вычислительной сети (LAN) и выключите Wi-Fi (при его наличии).

  2. Подключите кабель Ethernet от ПК к Panel Server (см. раздел «Подключение к Ethernet»).

  3. На ПК запустите проводник (приложение файлового менеджера Windows) и нажмите Сеть.

  4. Дождитесь появления значка EcoStruxure Panel Server в списке устройств в сети. Это может занять до 2  минут после включения питания Panel Server .

    Результат: Значок EcoStruxure Panel Server , который отображается под Сетью, выглядит следующим образом:

  5. Дважды щелкните значок EcoStruxure Panel Server .

    Результат: Веб-страницы Panel Server открыты.

  6. Если Panel Server не отображается в пункте Network (Сеть):

    1. Выполните следующие проверки:

      • Убедитесь, что Panel Server и ПК подключены к одной подсети.

      • Если Panel Server использует статический IP-адрес, убедитесь, что ПК использует статический IP-адрес в той же сети (та же маска подсети).

      • Если IPV4 Panel Server находится в режиме DHCP (настройка по умолчанию), установите режим DHCP на ПК:

        • Доступ к панели управлениямWindows ПК.

        • Нажмите Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом).

        • Нажмите Change adapter settings (Изменить настройки адаптера).

        • Щелкните правой кнопкой мыши значок Local Area Connection (Подключение по локальной сети), затем нажмите Properties (Свойства).

        • Выберите Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) из списка и нажмите Properties (Свойства).

        • Выберите Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически) и нажмите OK.

    2. Перейдите к шагу 1 и повторите процедуру.

    3. Если Panel Server по-прежнему не отображается в пункте Network (Сеть), см. раздел «Устранение неисправностей».

Поиск и устранение неисправностей

Если Panel Server все еще не отображается в пункте Network (Сеть), выполните следующий порядок действий для преобразования шестнадцатеричного значения MAC-адреса Panel Server в десятичное значение, чтобы получить IP-адрес Panel Server .

В Panel Server адрес IPv4 является универсальным, например 169.254.X.Y , где X и Y соответствуют последним 2 байтам MAC-адреса Panel Server . Значение Y зависит от конфигурации коммутатора Ethernet.

Для получения IP-адреса Panel Server необходимо преобразовать шестнадцатеричное значение MAC-адреса в десятичное значение.

  1. Выполните следующие действия, чтобы преобразовать шестнадцатеричное значение MAC-адреса (маркированное на лицевой панели) Panel Server в десятичное значение для получения IP-адреса:

    • Серийный номер начинается с 54-21-44 или ниже

      Если...

      То...

      Пример с MAC-адресом 00-00-54-01-07-70

      Panel Server находится в коммутируемом режиме Ethernet (настройка по умолчанию).

      Y равен последним цифрам MAC-адреса Panel Server , преобразованным в десятичное значение + 1.

      Шестнадцатеричное значение 70, преобразованное в десятичное значение, равно 112.

      Y = 112 + 1 = 113

      Поэтому адрес IPV4 будет 169.254.7.113.

      Panel Server находится в отдельном режиме Ethernet, и ПК подключен к порту Panel Server ETH1.

      Panel Server находится в отдельном режиме Ethernet, и ПК подключен к порту Panel Server ETH2.

      Y равен последним цифрам MAC-адреса Panel Server , преобразованным в десятичное значение + 2.

      Шестнадцатеричное значение 70, преобразованное в десятичное значение, равно 112.

      Y = 112 + 2 = 114

      Поэтому адрес IPV4 будет 169.254.7.114.

    • Серийный номер начинается с 54-21-45 или выше

      Если...

      То...

      Пример с MAC-адресом 00-00-54-02-07-10

      Panel Server находится в коммутируемом режиме Ethernet (настройка по умолчанию).

      Y равен последним цифрам MAC-адреса Panel Server , преобразованным в десятичное значение.

      Шестнадцатеричное значение 10, преобразованное в десятичное значение, равно 16.

      Поэтому адрес IPV4 будет 169.254.7.16.

      EcoStruxure Panel Server находится в отдельном режиме Ethernet, и ПК подключен к порту Panel Server ETH1.

      Panel Server находится в отдельном режиме Ethernet, и ПК подключен к порту Panel Server ETH2.

      Y равен последним цифрам MAC-адреса Panel Server , преобразованным в десятичное значение + 1.

      Шестнадцатеричное значение 10, преобразованное в десятичное значение, равно 16.

      Y = 16 + 1 = 17

      Поэтому адрес IPV4 будет 169.254.7.17.

  2. Запустите на ПК один из рекомендуемых веб-браузеров.

  3. В поле адреса введите адрес IPv4, начиная с https://, и нажмите Enter для доступа к странице входа в систему https://169.254.XX.YY.

    ВАЖНЫЙ: Начинайте адрес IPv4 с https://.
  4. При первом подключении измените пароль по умолчанию (см. раздел «Требования к паролю»).

  5. При первом подключении проверьте версию микропрограммного обеспечения Panel Server :

    1. На веб-страницах Panel Server выберите Техническое обслуживание > Обновление микропрограммного обеспечения > Обновление микропрограммного обеспечения и обратите внимание на версию микропрограммного обеспечения.

    2. Сравните версию микропрограммного обеспечения с версией на веб-сайте www.se.com.

    3. Если установлена не последняя версия микропрограммного обеспечения Panel Server , его необходимо обновить (см. раздел «Подробные сведения для обновления микропрограммного обеспечения»).

Примечание: Если пользователь забыл IP-конфигурацию шлюза или обнаружил дубликат IP-адреса, можно выполнить описанную выше процедуру подключения к веб-страницам Panel Server и восстановить или обновить сетевую конфигурацию.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?