DOCA0172RU-09

Добавление/удаление устройств Modbus

Описание

Устройства Modbus TCP/IP и Modbus-SL можно добавлять или удалять из системы EcoStruxure Panel Server через веб-страницы Panel Server .

Обнаружение устройств Modbus TCP/IP с помощью списка

На веб-странице Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Modbus TCP/IP > Обнаружение > Выборочный список создайте список устройств, которые будут обнаружены путем ввода IP-адреса для каждого устройства. Порт всегда 502 (см. раздел «Коммуникационная сеть Ethernet»), идентификатор блока — 255 (см. раздел «Функция шлюза Modbus»).

Результат: В таблице ниже показана следующая информация для каждого устройства, обнаруженного в сети Modbus TCP/IP:

  • изображение;

  • имя устройства;

    Примечание: Если применимо, например, для устройства стороннего производителя, отображается неизвестное устройство. В этом случае данные на веб-страницах не отображаются.
  • IP-адрес;

  • порт;

  • идентификатор виртуального сервера.

Устройство отображается в разделе Modbus devices (Устройства Modbus).

Ручное добавление устройств Modbus TCP/IP

На вкладке Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Modbus TCP/IP > Добавление вручную > IP-адрес на веб-странице введите следующую информацию для каждого устройства:

  • IP-адрес;

  • порт;

  • идентификатор блока;

  • тип устройства.

    Примечание: Если тип устройства отсутствует в выпадающем списке, например для устройства стороннего производителя, выберите неизвестное устройство. В этом случае данные не отображаются на веб-страницах Panel Server .

Результат: После обнаружения устройство отображается в разделе Устройства Modbus.

Обнаружение устройств Modbus-SL с помощью списка

На вею-странице Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Последовательное соединение Modbus > Обнаружение > Выборочный список введите список адресов Modbus (1-247), для которых должны быть обнаружены устройства.

Примечание: Если адреса не введены, обнаружение выполняется для адресов под номерами от 1 до 10.

Результат: В таблице ниже представлена следующая информация для каждого устройства, обнаруженного в сети Modbus-SL:

  • изображение;

  • имя устройства;

    Примечание: Если применимо, например, для устройства стороннего производителя, отображается неизвестное устройство. В этом случае данные не отображаются на веб-страницах Panel Server .
  • Идентификатор виртуального сервера (идентификатор сервера)

Устройство отображается в разделе Modbus devices (Устройства Modbus).

Ручное добавление устройств Modbus-SL

На веб-странице Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Последовательное соединение Modbus > Добавление вручную > Идентификатор сервера введите идентификатор физического сервера добавляемого устройства и выберите тип устройства.

Примечание: Если тип устройства отсутствует в выпадающем списке, например для устройства стороннего производителя, выберите неизвестное устройство.

Результат: После обнаружения устройство отображается в разделе Устройства Modbus.

Добавление устройств Modbus-SL, подключенных к дочернему шлюзу Panel Server

Добавление устройств Modbus-SL, подключенных к дочернему/нижестоящему устройству Panel Server (см. пример), перейдите на вкладку Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Modbus TCP/IP > Добавление вручную > IP-адрес .

Введите:

  • IP-адрес дочернего/нижестоящего устройства Panel Server ;

  • идентификатор виртуального сервера устройства Modbus в Unit ID (Идентификатор блока);

  • тип устройства Modbus.

    Примечание: Если тип устройства отсутствует в выпадающем списке, например для устройства стороннего производителя, выберите неизвестное устройство. В этом случае данные не отображаются на веб-страницах Panel Server .

Результат: После обнаружения устройство отображается в разделе Устройства Modbus.

Удаление устройств Modbus

  1. Перейдите во вкладку Настройки > Устройства Modbus > Устройства Modbus для просмотра списка подключенных устройств.

  2. Выберите устройство, которое необходимо удалить из системы.

  3. Щелкните значок корзины в верхнем правом углу веб-страницы.

  4. Подтвердите процесс удаления.

    Результат: После успешного отключения устройства Modbus от Panel Server , оно более не отображается в списке устройств Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?