DOCA0172RU-09

Аварийные сигналы

Описание

Осторожно
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ИЛИ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Не полагайтесь исключительно на аварийные сигналы при обслуживании оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Для каждого устройства, подключенного к Panel Server , можно настроить аварийные сигналы в случае возникновения события, связанного с подачей электроэнергии, и/или потери связи. Сообщение об активном аварийном сигнале исчезает, когда условия срабатывания этого сигнала больше не действуют.

Аварийные сигналы распределяются по степени серьезности:

  • высокая степень серьезности;

  • средняя степень серьезности;

  • низкая степень серьезности.

На веб-страницах Panel Server Advanced , при отображении аварийного сигнала (см. раздел Публикация электронной почты для аварийных сигналов), пользователю отправляется уведомление по электронной почте.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Аварийные сигналы доступны на веб-страницах EcoStruxure Panel Server в разделе Настройки > Управление данными > Выборка данных > Аварийные сигналы для выбранного устройства.

Аварийные сигналы можно выбрать или отменить путем установки флажков рядом с каждым аварийным сигналом.

Примечание: Бит аварийного сигнала в регистре Modbus всегда активен, поэтому он недоступен на веб-странице Аварийные сигналы.
Примечание: Когда Panel Server подключен к облаку Schneider Electric (см. раздел Публикация в Schneider Electric облаке), выбор аварийных сигналов осуществляется на уровне облачной среды. По этой причине невозможно включить/отключить аварийный сигнал с веб-страницы Аварийные сигналы.

Аварийные сигналы

Аварийные сигналы, доступные на веб-страницах Panel Server , зависят от типа устройства. См. руководство пользователя выбранного устройства для получения информации о доступных аварийных сигналах устройства.

Ниже приведен подробный список аварийных сигналов.

Уровень серьезности аварийного сигнала Описание аварийного сигнала

Аварийные сигналы высокой степени серьезности

Аварийный сигнал об аномальном коэффициенте мощности конденсатора

Аварийный сигнал о сбое конденсатора

Аварийный сигнал о неравномерной работе конденсатора

Аварийный сигнал о низком токе конденсатора

Аварийный сигнал о максимальном количестве циклов конденсатора и шаге счета

Аварийный сигнал о перегрузке по току конденсатора

Аварийный сигнал о перегрузке конденсатора

Аварийный сигнал о превышении температуры конденсатора

Аварийный сигнал о потере мощности конденсатора

Аварийный сигнал о слишком высоком THDV конденсатора

Аварийный сигнал о допустимом напряжении конденсатора

Аварийный сигнал о максимальном времени работы

Аварийный сигнал неисправности срабатывания автоматического выключателя

Аварийный сигнал размыкания автоматического выключателя

Аварийный сигнал срабатывания автоматического выключателя

Аварийный сигнал по контролю трансформатора тока

Аварийный сигнал по замене устройства

Аварийный сигнал по потере напряжения

Аварийный сигнал по ошибке вентилятора

Аварийный сигнал по неисправности заземления

Сигнал HeatTag

Аварийный сигнал по заднему фронту на вводе

Аварийный сигнал по переднему фронту на вводе

Аварийный сигнал срабатывания мгновенной защиты по току

Аварийный сигнал срабатывания встроенной мгновенной защиты по току

Аварийный сигнал отключения из-за внутренней неисправности

Аварийный сигнал по срабатыванию долговременной защиты

Аварийный сигнал из-за перегрузки по току при потере напряжения

Аварийный сигнал из-за перегрузки по напряжению

Аварийный сигнал отключения из-за перегрузки по напряжению

Аварийный сигнал срабатывания защиты от параллельного дугового замыкания

Аварийный сигнал срабатывания защиты от последовательного дугового замыкания

Сигнал SF6

Аварийный сигнал по срабатыванию кратковременной защиты

Аварийный сигнал по неисправности срабатывания цепи отключения

Аварийный сигнал по неисправности внутреннего размыкателя

Аварийный сигнал по пониженному напряжению

Аварийный сигнал по контролю трансформатора напряжения

Аварийный сигнал при нулевом токе

Аварийные сигналы средней степени серьезности

Аварийный сигнал о низком заряде аккумулятора

Аварийный сигнал о невыполнении теста расцепления

Аварийные сигналы низкой степени серьезности

Аварийный сигнал аккумулятора

Предварительный аварийный сигнал утечки на землю

Предварительный аварийный сигнал по неисправности заземления

Предварительный аварийный сигнал перегрузки по току в течение длительного времени

аварийный сигнал при перегрузке до 45 % номинального тока;

аварийный сигнал при перегрузке до 50% номинального тока;

аварийный сигнал при перегрузке до 80% номинального тока;

Предварительный аварийный сигнал перегрузки по току

Предварительный аварийный сигнал из-за перегрузки по напряжению

Аварийный сигнал срабатывания тестовой кнопки

Примечание:
  • Относительно автоматических выключателей MasterPact NT/NW функция ERMS (настройка техобслуживания для снижения энергопотребления) ограничена. Аварийный сигнал ERMS совместим с Panel Server только в том случае, если приложение ERMS сконфигурировано на модуле IO 1. Когда переключатель систем модуля IO 1 установлен в положение 3, может быть получено уведомление об активации ERMS из-за электрического шума на модуле IO . Это не обязательно означает, что активирован режим ERMS. Schneider Electric рекомендует всегда подтверждать, проверяя текущее состояние аварийного сигнала с веб-страниц Panel Server и индикатора состояния ERMS на автоматический выключатель MasterPact NT/NW. Дополнительную информацию см. в NHA67346 «Руководство по установке и эксплуатации системы регулирования энергопотребления (ERMS)».

  • Что касается IO универсальной функции модуля, аварийный сигнал активируется, когда состояние входа составляет 1.

Выбор аварийных сигналов

Аварийные сигналы, отображаемые при срабатывании, можно настроить отдельно для каждого устройства следующим образом:

  1. Нажмите на имя устройства на его странице.

  2. Установите или снимите флажок Enable alarm (Активировать аварийный сигнал).

    Примечание: По умолчанию аварийные сигналы отключены.

Результат: Когда аварийный сигнал включен и становится активным, он отображается на странице устройства на веб-странице Monitoring and Control (Мониторинг и управление).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?