DOCA0172RU-09

Резервное копирование и восстановление конфигурации Panel Server

Описание

В любой момент после ввода в эксплуатацию конфигурация Panel Server может быть сохранена в файле и использована для восстановления конфигурации в Panel Server той же модели или в том же Panel Server .

Schneider Electric рекомендует зашифровать файл резервной копии паролем, чтобы защитить конфиденциальную информацию. Храните файл резервной копии в защищенном месте для предотвращения несанкционированного доступа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Несанкционированный доступ к данным
  • Защищайте доступ к файлу резервной копии, задав пароль.
  • Не передавайте файл резервной копии посторонним лицам.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
ВАЖНЫЙ: Пароль файла резервной копии хранится без возможности его восстановления. Если пароль будет забыт, сохраненная в файле конфигурация станет непригодной для использования.

Данные, связанные с вводом в эксплуатацию, сохраняются в файле резервной копии, например:

  • Данные о вводе в эксплуатацию:

    • системные настройки, включая дату и время, сети (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, Proxy и состояние активации облачной платформы Schneider Electric;

    • настройки и состояние сети IEEE 802.15.4;

    • настройки и контекстуализация оконечных устройств, включая Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4, и входы/выходы;

    • настройки и контекстуализация выборки данных;

    • настройки событий и аварийных сигналов, включая конфигурацию уведомлений для каждого аварийного сигнала.

  • Пароль SFTP-сервера и «отпечаток» ключа SFTP-сервера

  • Пользовательские модели

Файл резервной копии содержит только данные, позволяющие восстановить предыдущее состояние установки, то есть состояние, в котором она была при создании файла резервной копии. Поэтому в него не входят данные, не связанные с вводом в эксплуатацию, например:

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Восстановление резервных копий выполняется следующим образом:
  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC);

  • на веб-страницах EcoStruxure Panel Server , в разделе Техобслуживание > Резервное копирование и восстановление

Настройки резервного копирования конфигурации Panel Server

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр

Описание

Программное обеспечение EPC

Веб-страницы

Backup (Резервное копирование)

Используется для сохранения конфигурации Panel Server .

Backup settings (Настройки резервного копирования)

Используется для присвоения имени файлу резервной копии и защиты данных резервной копии путем шифрования файла резервной копии паролем.

ВАЖНЫЙ: Пароль файла хранится без возможности его восстановления. Если пароль будет забыт, сохраненная в файле конфигурация станет непригодной для использования.

Настройки восстановления конфигурации Panel Server

Описание настроек и мест, где они доступны, представлено в таблице ниже.

Параметр

Описание

Программное обеспечение EPC

Веб-страницы

Restore (Восстановление)

Используется для восстановления конфигурации из файла резервной копии.

При восстановлении конфигурации в Panel Server может появиться сообщение об ошибке. Это сообщение указывает на то, что количество устройств Modbus на текущем Panel Server отличается от числа устройств Modbus на предыдущем Panel Server при резервном копировании конфигурации.

Примечание: Файл резервной копии можно восстановить только один раз и только на одном устройстве Panel Server .

Восстановление конфигурации с постоянно отключенными беспроводными сетями

Постоянное отключение беспроводных сетей не сохраняется в файле резервной копии Panel Server .

Настройка этой функции зависит от типа восстановленного Panel Server :

Если...

То...

Данные восстанавливаются в новом Panel Server

Беспроводные сети включены по умолчанию. Если требуется постоянное отключение, как в резервированном Panel Server , следуйте процедуре.

Данные восстанавливаются в том же Panel Server

Беспроводные сети остаются отключенными.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?