DOCA0172RU-09

Публикация на облаке Schneider Electric

Описание

EcoStruxure Panel Server обеспечивает подключение к Schneider Electric такие облачные сервисы, как EcoStruxure Energy Hub , EcoStruxure Facility Expert , EcoStruxure Asset Advisor и EcoStruxure Resource Advisor .

Примечание: Облачные сервисы Schneider Electric и услуга публикации электронной почты для аварийных сигналов являются взаимоисключающими, то есть обе функции не могут быть включены одновременно.
ВАЖНЫЙ: Если при добавлении нового устройства вы превысите предельное значение в 100 аварийных сигналов и обновите существующую топологию в облаке, все аварийные сигналы, ранее включенные Panel Server , будут отключены.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Функция публикации задана на веб-страницах EcoStruxure Panel Server : Настройки > Публикация > Метод публикации > Облачные сервисы Schneider .

Для публикации данных в облаке настройки сети Panel Server должны разрешать доступ к Интернету (облако). Например, необходимо настроить DNS, также может потребоваться настройка прокси-сервера. Для доступа к брандмауэру в вашей сети может потребоваться открыть серверы Schneider Electric через порт 443.

Включение Облачной инфраструктуры Schneider Electric

Включение Panel Server для доступа к услугам облачной инфраструктуры Schneider Electric, доступ к следующим URL-адресам и портам должен быть авторизован в конфигурации защиты локальной сети:

Доменное имя

Протокол

Описание

cbBootStrap.gl.StruXureWareCloud.com

HTTPS (TCP-порт 443)

Используется при первом подключении Panel Server к облаку (или после сброса до заводских настроек) для аутентификации и регистрации Panel Server .

etp.prod.StruXureWareCloud.com

HTTPS (TCP-порт 443)

Используется для загрузки обновления прошивки.

cnm-ih-na.Azure-devices.net

HTTPS (TCP-порт 443)

Используется для связи Panel Server с облачными сервисами Schneider Electric, такими как конфигурирование, данные или аварийные сигналы.

RemoteShell.rsp.Schneider-Electric.com

HTTPS (TCP-порт 443)

Требуется Центру обслуживания клиентов Schneider Electric для удаленного доступа к веб-страницам Panel Server через VPN.

cnmdapiappstna.Blob.Core.Windows.net

HTTPS (TCP-порт 443)

Позволяет Panel Server выгружать журналы и файлы диагностики по запросу из Центра обслуживания клиентов Schneider Electric.

cnmiothubappstna.Blob.Core.Windows.net/file-upload

HTTPS (TCP-порт 443)

Позволяет Panel Server загружать большие топологии (>250 кБ) в облачные сервисы Schneider Electric.

time.gl.StruXureWareCloud.com

NTP (порт UDP   123)

NTP-сервер обеспечивает синхронизацию часов Panel Server .

Настройки облачного подключения

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

Cloud applications management (Управление облачными приложениями)

Кнопки для подключения к облаку и отключения от него:

  • Кнопка Подключить для подключения Panel Server к облаку Schneider Electric.

  • Кнопка Отключить для отключения от облака Schneider Electric.

Connection status (Состояние подключения)

Отображает состояние подключения Panel Server к облаку:

  • Не подключено

    Примечание: Если Panel Server не удалось подключиться к облаку, убедитесь в правильности заданных настроек связи (например, прокси-сервер требуется, но не был определен), а также, что для режима синхронизации даты и времени установлен режим Cloud (Облако) (см. «Поиск и устранение неисправностей»).
  • Подключение выполняется

  • Подключено

Connection diagnostics (Диагностика подключения)

Отображает диагностику подключения к облаку:

  • Устройство активировано указывает, что Panel Server подключен к облачным службам.

  • Устройство не зарегистрировано указывает, что Panel Server не распознается облачными службами.

  • Сеть недоступна указывает, что Panel Server не может достичь облачной платформы Schneider Electric. Убедитесь, что конфигурация вашей сети, включая прокси-сервер, а также режим даты и времени настроены на параметрCloud (Облако).

  • Неверные учетные данные указывает, что сертификаты безопасности, используемые для подключения к облачной платформе Schneider Electric, не удалось проверить. Убедитесь, что режим синхронизации даты и времени настроен на параметр Cloud (Облако) на веб-страницах Panel Server или программном обеспечении EcoStruxure Power Commission .

Topology (Топология)

Кнопка Publish topology (Публикация топологии), используется для отправки в облако списка устройств, подключенных к Panel Server , а также такой информации, как имя и метка устройства, введенные при вводе в эксплуатацию, доступные измерения, использование или другая информация о контекстуализации.

Примечание: Топология не содержит персональных данных. Schneider Electric не сканирует, не использует и не продает эти данные. Эти данные используются исключительно заказчиком.

Publication period (Период публикации)

Период публикации устанавливается облачной службой и не может быть изменен.

Подключение к Облаку Schneider Electric

Для публикации данных и аварийных сигналов на Panel Server к облаку Schneider Electric:

  1. На веб-странице Publication (Публикация) выберите Publication method > (Методпубликации) Cloud (Облако) и нажмите Connect (Подключение).

  2. Дождитесь, когда Connection Status (Состояние подключения) отобразит Connected (Подключено).

  3. Нажмите Publish topology (Опубликовать топологию), чтобы отправить информацию о Panel Server и подключенных устройствах в облако.

    ВАЖНЫЙ: При каждом изменении конфигурации Panel Server или подключенных устройств необходимо заново публиковать топологию.

    Результат: Конфигурация пробоотборника и издателя находится под контролем облачных сервисов.

Отключение от облачных служб

Для временного отключения Panel Server от облака Schneider Electric:

  1. Нажмите кнопку Disconnect (Отключение).

  2. Дождитесь, пока Connection Status (Состояние подключения) не отобразит сообщение Not connected (Не подключено).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?