DOCA0172RU-09

Общий принцип ввода в эксплуатацию EcoStruxure Panel Server

Обзор

Ввод в эксплуатацию EcoStruxure Panel Server можно выполнить с использованием одного из следующих средств:

  • EcoStruxure Power Commission Программное обеспечение (EPC) (рекомендуется). См. раздел Интерактивная справка EcoStruxure Power Commission .

    Используйте программное обеспечение для системного глобального подхода к конфигурированию EcoStruxure Panel Server и всех устройств, находящихся в распределительном щите. Кроме того, расширенные функции программного обеспечения позволяют:

    • подготовить проект в автономном режиме;

    • сохранить проект (конфигурация системы);

    • создать новый проект на основании существующего;

    • создать отчет с использованием данных, собранных во время тестирования конфигурации, и получить параметры, обновленные через веб-страницы EcoStruxure Panel Server .

    • экспортировать проект в программное обеспечение наблюдения (например, EcoStruxure Power Monitoring Expert ).

  • EcoStruxure Panel Server Веб-страницы.

    Для изменения некоторых настроек в можно использовать веб-страницы для подхода, ориентированного на устройства EcoStruxure Panel Server .

При вводе в эксплуатацию EcoStruxure Panel Server ,обновите микропрограммное обеспечение EcoStruxure Panel Server .

Предварительные требования для ввода в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию EcoStruxure Panel Server , подключите его к сети Ethernet (см. раздел «Подключение к ПК»).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?