DOCA0172RU-09

Настройки сети

Обзор

EcoStruxure Panel Server обеспечивает проводную и беспроводную связь, а также поддерживает сетевую связь. Panel Server поддерживает интерфейсы подключения посредством:

  • Ethernet:

    • один порт на модели Entry ;

    • два порта на моделях Universal и Advanced .

  • Wi-Fi

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

@writer – @SMEs: When sending to translation, provide translations of user interface strings of Panel Server webpage strings and EPC software in target languages.

Конфигурация сети выполняется следующим образом:

  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC);

  • на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладках Settings > (Настройки)Network communication (Передача данных по сети).

Выберите соответствующую конфигурацию сети для вашей системы. При необходимости введите параметры для каждого отображаемого интерфейса соединения.

Подробные сведения о параметрах и настройках конфигурации сети см. в следующих разделах:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?