DOCA0172RU-09

Процедура конфигурирования беспроводных датчиков энергопотребления через веб-страницы

Для настройки датчиков PowerTag Energy с помощью веб-страниц EcoStruxure Panel Server выполните следующие действия:
  1. Перейдите на вкладку Settings > (Настройки)Wireless Devices > (Беспроводныеустройства) Wireless Devices (Беспроводныеустройства) , чтобы просмотреть список сопряженных беспроводных устройств.

    Результат. Отображается список сопряженных устройств (надпись Connected (Соединено) зеленым цветом рядом с именем устройства).

  2. Выберите требуемый датчик PowerTag Energy и нажмите значок карандаша, чтобы изменить конфигурацию выбранного беспроводного устройства.
    Результат. Отображаются параметры датчика PowerTag Energy .
  3. Введите Modbus Address (Адрес Modbus).
  4. Введите Asset Name (Название элемента) беспроводного устройства.
  5. Введите Label (Метка) беспроводного устройства.
  6. Выберите Usage (Использование).
  7. Выберите Phase Sequence (Последовательность фаз) для беспроводного устройства из диапазона X Y Z, чтобы определить последовательность фаз счетчика в зависимости от способа подключения физической панели и в соответствии с маркировкой X-Y-Z, которая нанесена на устройстве.
  8. Выберите Mounting Position (Монтажноеположение) .
    • Top (Верх): датчик PowerTag Energy монтируется в верхней части устройства.

    • Bottom (Низ): датчик PowerTag Energy монтируется в нижней части устройства.

    • Not Applicable (Неприменимо): если датчик PowerTag Energy не связан непосредственно с устройством (автоматический выключатель или выключатель-разъединитель).

  9. Для датчиков PowerTag Energy (F160 и Rope): выберите Current flow (Поток тока), чтобы определить условное обозначение для датчика энергопотребления PowerTag Energy :
    • Direct (Прямой): если стрелка на датчике PowerTag Energy совпадает с направлением потока тока.

    • Reverse (Обратный): если стрелка на датчике энергопотребления PowerTag указывает на направление, противоположное потоку тока.

    На рисунках ниже показано расположение стрелки, отмеченной на PowerTag Energy F160 и Rope:

    PowerTag Energy F160

    PowerTag Rope

  10. Выберите номинал выключателя в списке Номинальный ток подключенного размыкателя lr (A) для расчета процентного значения нагрузки.
  11. Введите значение номинального напряжения в области Rated Voltage (V) в зависимости от вашей установки:
    • номинальное напряжение LN для установки 3P4W;

    • номинальное напряжение LL для установки 3P3W.

  12. Выберите доступность для External Neutral Voltage Sensor (Внешний датчик напряжения нейтрали):
    • available (доступен);

    • unavailable (недоступен);

    • unknown (нет данных): равнозначно недоступен, но для готового устройства.

  13. Load work when Power is >= (Работа под нагрузкой при мощности >=): Значение счетчика времени работы под нагрузкой увеличивается только в том случае, если мощность превышает или равна заданному значению. Значение можно установить в диапазоне от 10 Вт до 15 000 Вт.
  14. Выберите Power Factor Sign (Знак коэффициента мощности) в выпадающем списке.
    Эта уставка влияет на условное обозначение, используемое для обозначения коэффициента мощности.
    • IEC: В этой уставке:

      • при получении активной и полной мощности знак коэффициента мощности равен -;

      • при подаче активной и полной мощности знак коэффициента мощности равен +.

    • IEEE: В этой уставке:

      • при резистивной нагрузке знак коэффициента мощности равен +;

      • при индуктивной нагрузке знак коэффициента мощности равен -.

    На схеме ниже показано условное обозначение знака коэффициента мощности:
  15. Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Apply Changes (Применить изменения). Чтобы отменить настройки, нажмите кнопку Cancel Changes (Отменить изменения).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?