DOCA0172RU-09

Управляемое сопряжение беспроводных устройств (PowerTag Energy, HeatTag) через веб-страницы

  1. Все беспроводные устройства в системе EcoStruxure Panel Server должны быть включены.

  2. Запустите веб-страницу EcoStruxure Panel Server в веб-браузере.

  3. Войдите на веб-страницы (см. раздел «Доступ к веб-страницам»).

  4. Перейдите на вкладку Настройки > Устройства > Беспроводные устройства .

  5. Нажмите кнопку Начать сканирование.

  6. Включите беспроводные устройства по очереди в требуемом порядке.

  7. Остановите сканирование при обнаружении всех устройств или повторно нажмите кнопку Начать сканирование для завершения процесса сканирования.

    Список сопряженных устройств отображается в соответствии с установленным порядком (схема адресов Modbus).

  8. Выберите настраиваемое беспроводное устройство и нажмите кнопку Обнаружить, чтобы найти устройство на панели.

    Результат. Светодиод состояния выбранного устройства мигает на панели зеленым светом.

  9. Если одно из обнаруженных беспроводных устройств не входит в вашу выборку, нажмите кнопку Удалить, чтобы отклонить устройство.

  10. По завершении сопряжения список сопряженных беспроводных устройств можно посмотреть на веб-странице Настройки > Устройства > Беспроводные устройства .

  11. Настройте беспроводные устройства.

    Примечание: Адрес Modbus, назначенный беспроводным устройствам, можно изменить после выполнения процесса сопряжения.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?