DOCA0172RU-09

Пользовательские модели для нижестоящих устройств Modbus (модели Universal и Advanced )

Описание

Panel Server поддерживает использование пользовательских моделей для нижестоящих устройств Modbus. Пользовательская модель может быть создана для управления устройством Modbus, которое изначально не управляется встроенными моделями Panel Server , или когда требуется модель, отличная от встроенной.

Пользовательские модели предназначены только для поддержки приложений EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor и EcoStruxure Energy Hub , а также энергетического сервера Panel Server Advanced . В других приложениях можно использовать пользовательские модели, но они позволяют только отображать данные устройства на экране мониторинга.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Universal и Advanced .

Настройка параметров

Пользовательские модели доступны на веб-страницах EcoStruxure Panel Server .

Использование пользовательской модели устройства

На веб-страницах Panel Server :

  • Для импорта и управления пользовательскими моделями устройств в Panel Server , выберите Настройки > Устройства Modbus > Пользовательские модели , а затем:

    • Нажмите Импорт.

    • Выберите пользовательскую модель устройства, сохраненную локально в zip-файле.

      Примечание: Перед выполнением этого импорта создайте пользовательскую модель с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission и экспортируйте ее в zip-файл.

  • Для ручного добавления последовательного устройства Modbus, применяющего пользовательскую модель устройства, из выпадающего списка выберите Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Последовательное соединение Modbus > Добавление вручную , а затем:

    • Введите значение Physical server ID (Идентификатор физического сервера).

    • Выберите название пользовательской модели устройства в разделе Device (Устройство).

  • Для ручного добавления устройства Modbus TCP/IP с применением пользовательской модели устройства из выпадающего списка выберите Настройки > Устройства Modbus > Добавление Modbus > Modbus TCP/IP > Добавление вручную , а затем:

    • Введите значение Physical server ID (Идентификатор физического сервера).

    • Выберите название пользовательской модели устройства в разделе Device (Устройство).

Поддерживаемые функции

Функции Modbus описаны в приложении:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?