DOCA0172RU-09

Рекомендации по обеспечению безопасности при вводе в эксплуатацию

Настройка служб обеспечения безопасности

Большинство служб EcoStruxure Panel Server по умолчанию отключены, чтобы уменьшить площадь атаки и свести к минимуму любое воздействие. Поэтому рекомендуется включать только те службы, которые требуются исключительно для эксплуатации EcoStruxure Panel Server .

Защищенные каналы связи с беспроводными устройствами

Контроль беспроводной связи между EcoStruxure Panel Server и беспроводными устройствами осуществляется с помощью механизма сопряжения. К беспроводной сети могут подключаться только беспроводные устройства, сопряженные с EcoStruxure Panel Server .

Кроме того, каналы беспроводной связи защищены криптографическими механизмами, которые обеспечивают целостность и конфиденциальность данных, передаваемых через беспроводную сеть.

После выполнения сопряжения рекомендуется периодически проверять список сопряженных устройств, сконфигурированных в EcoStruxure Panel Server , чтобы убедиться в отсутствии в нем непредвиденных или вредоносных устройств. Усиление доступа к данным устройства выполняется путем отключения службы Modbus TCP/IP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?