DOCA0172RU-09

Рекомендации по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации

Вывод из эксплуатации

В процессе настройки EcoStruxure Panel Server используется важная и конфиденциальная информация, например идентификаторы учетных записей пользователей, IP-адреса, пароли Wi-Fi и криптографические ключи.

При утилизации EcoStruxure Panel Server необходимо вернуть его к заводским настройкам, чтобы исключить возможность раскрытия или повторного использования важной или конфиденциальной информации.

Возврат к заводским настройкам

В результате выполнения приведенной ниже процедуры все сохраненные данные (в том числе журналы и ключи) будут удалены.

УВЕДОМЛЕНИЕ
РИСК КОНФЛИКТА IP-АДРЕСОВ
Прежде чем сбросить настройки IP до заводских значений, отсоедините устройство EcoStruxure Panel Server от сетей Ethernet.
Несоблюдение данных инструкций может привести к нарушению соединения.

Для выполнения полного сброса EcoStruxure Panel Server последовательно выполните следующие действия, чтобы установить все настройки конфигурации на заводские значения.

  1. Расстыкуйте все беспроводные устройства от EcoStruxure Panel Server .

  2. Включите питание EcoStruxure Panel Server , удерживая нажатой кнопку перезапуска более 10 секунд.
    Результат. Светодиодный индикатор состояния непрерывно горит оранжевым цветом, а при запуске процесса сброса до заводских настроек начинает быстро мигать оранжевым.

  3. Как только светодиодный индикатор состояния начнет быстро мигать оранжевым цветом, отпустите кнопку.

  4. Подтвердите или отмените сброс до заводских настроек.
    • Чтобы подтвердить сброс до заводских настроек:
      снова нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд.
      Результат. Светодиодный индикатор состояния быстро мигает зеленым цветом, что подтверждает сброс до заводских настроек.

    • Чтобы отменить сброс до заводских настроек:
      подождите, пока светодиодный индикатор состояния начнет мигать красным цветом.

  5. Дождитесь полного перезапуска EcoStruxure Panel Server :

    1. Во время перезагрузки EcoStruxure Panel Server светодиодный индикатор состояния постоянно горит оранжевым цветом.

    2. Когда EcoStruxure Panel Server работает в штатном режиме, светодиод состояния непрерывно горит зеленым.

ВАЖНЫЙ: После сброса к заводским настройкам Panel Server , который ранее был подключен к облаку Schneider Electric, свяжитесь с центром обслуживания клиентов компании Schneider Electric, чтобы восстановить подключение к облаку Panel Server Schneider Electric или включить функцию Panel Server Advanced как локального сервера данных по энергопотреблению для отправки электронных сообщений.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?