DOCA0172RU-09

DNS

Описание

Соединение по протоколу TCP/IP используется для ввода в эксплуатацию, сбора и публикации данных, а также для подключения к программному обеспечению наблюдения.

Общие принципы соединения по протоколу TCP/IP, такие как настройки DNS и прокси-сервера, применяются к Ethernet и Wi-Fi.

Система доменных имен (DNS) представляет собой систему наименования для ПК и устройств, подключенных к локальной сети (LAN) или Интернету.

Служба DNS требуется для следующих функций:

  • Облачное соединение.

  • Прокси-сервер HTTP/HTTPS, если используется имя домена.

  • SFTP, если используется имя домена.

  • NTP, если используется имя домена.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Настройка DNS выполняется следующим образом:
  • С программным обеспечением EcoStruxure Power Commission (EPC)

  • На веб-страницах EcoStruxure Panel Server , на вкладке Settings > (Настройки)Network communication > (Сетевоесоединение) DNS

Настройки DNS

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы
DNS assignment mode (Режим назначения DNS) Используется для выбора режима конфигурации DNS-сервера:
  • Выберите Static (Статический), чтобы вручную задать адреса первичного и вторичного серверов.

  • Выберите DHCP (параметр по умолчанию) для автоматического получения конфигурации DNS-сервера с DHCP-сервера.

Primary DNS server (Первичный DNS-сервер) Используется для ручного ввода IPv4-адреса первичного DNS-сервера, когда параметр режима конфигурации DNS имеет значение Static (Статический).
Secondary DNS server (Вторичный DNS-сервер) Используется для ручного ввода IPv4-адреса вторичного DNS-сервера, когда параметр режима конфигурации DNS имеет значение Static (Статический).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?