DOCA0172RU-09

Выборка данных

Описание

Panel Server поддерживает выборку данных от каждого подключенного устройства. Эта функция в разных моделях Panel Server может осуществляться по-разному.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Выборка данных на Panel Server Entry и Universal

При подключении к облачным службам выборка данных активируется и настраивается автоматически. Объем памяти ограничен 2 000 измерениями с предельными значениями 500 измерений в минуту и 100 аварийных сигналов. После активации выборки выполняется выборка и публикация в облачных приложениях данных, полученных в результате измерения на подключенных устройствах. Данные записываются в буфер, который служит для буферизации данных при потере облачного соединения. В случае потери соединения данные хранятся в течение одного месяца и публикуются в облачном приложении после восстановления соединения. Эта функция активна только в том случае, если Panel Server Universal используется для подключения к облачному приложению. Она неактивна, когда Panel Server используется в качестве шлюза, подключенного к верхней системе управления периферийными устройствами (например, EcoStruxure Power Monitoring Expert , EcoStruxure Power Operation , EcoStruxure Building Operation ) или стороннему программному обеспечению.

В случае облачного подключения конфигурация выборки (набор измерений и период выборки) автоматически устанавливается облачной системой. Параметры выборки данных нельзя изменить с помощью веб-страниц Panel Server и программного обеспечения EcoStruxure Power Commission .

Выборка данных на Panel Server Advanced

Экран ввода в эксплуатацию выборки данных позволяет сконфигурировать измерения для выборки и регистрации для каждого устройства в системе, когда Panel Server Advanced используется в качестве энергетического сервера и не подключен к облачному приложению. Данные записываются в память регистрации. Данные системы хранятся примерно 3 года. Подробная информация о количестве зарегистрированных данных приведена в разделе «Вычисление зарегистрированных измерений».

Параметры выборки данных можно редактировать с помощью веб-страниц Panel Server (см. раздел «Подробная информация»).

ВАЖНЫЙ: При изменении настроек любого измерения архивные данные для него удаляются.

При подключении Panel Server Advanced к облачному приложению данные, которые подвергаются выборке и публикации, записываются на Panel Server Advanced в дополнение к публикации в облачном приложении. Записанные данные можно увидеть на экранах анализа тенденций. Конфигурация выборки и публикации поступает непосредственно из облачного приложения и не может быть задана с помощью веб-страниц ввода в эксплуатацию Panel Server . В случае потери облачного подключения память регистрации Panel Server Advanced используется в качестве буфера. Данные публикуются после восстановления облачного подключения.

Настройка параметров

Настройка выборки данных выполняется на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Data Management > (Управлениеданными)Data sampling (Выборкаданных).

Активация и сброс Выборки данных

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

Activation mode (Режим активации)

Используется для активации/деактивации выборки данных Panel Server .

  • Нажмите кнопку Activate sampling (Активировать выборку), чтобы активировать функцию.

  • Нажмите кнопку Deactivate sampling (Деактивировать выборку), чтобы деактивировать функцию.

Flush data (Очистка данных)

Используется для удаления всех данных выборки. Чтобы удалить данные:

  1. Деактивируйте данные.

  2. Нажмите кнопку Flush data (Очистить данные).

Выбор измерений для регистрации (модель Advanced )

Настройка выборки данных относится к функциям Panel Server Advanced .

Выборка данных должна выполняться, когда Panel Server Advanced используется в качестве энергетического сервера и не подключается к облачному приложению. Если Panel Server Advanced подключается к облачному приложению, конфигурация выборки будет получена от облачного приложения.

Максимальное количество измеряемых данных составляет 788 400 000. Измеренные данные — это одна точка измерения на одном устройстве.

Максимальную продолжительность регистрации данных (в днях) можно вычислить, разделив максимальное количество измеренных данных (788 400 000) на количество измеренных данных для каждого устройства в час.

ВАЖНЫЙ: При определении параметров выборки для системы учитывайте количество данных, регистрируемых на устройствах. Для поддержания производительности системы рекомендуется использовать следующие критерии:
  • количество отдельных точек данных, которые можно взять в выборку, ограничено 2 000 одновременными выборками с различных устройств независимо от их типа (беспроводные, Modbus-SL или Modbus TCP/IP);

  • максимум 500 выборок в минуту для измерений;

  • и максимум 100 отдельных аварийных сигналов, которые можно настроить для мониторинга и отправки уведомлений по электронной почте.

    ВАЖНЫЙ: Если Panel Server подключен к облачному приложению и при добавлении нового устройства вы превысите предельное значение в 100 аварийных сигналов и обновите существующую топологию в облаке, все аварийные сигналы, ранее включенные Panel Server , будут отключены.

Пример: При подключении к Panel Server Advanced 30 датчиков PowerTag Energy и получении 30 измерений на один датчик общее число измерений составляет 30 x 30 = 900, то есть меньше предельного значения 2 000 одновременных измерений. Если эти измерения собираются Panel Server каждые 15 минут, то частота регистрации выборок составляет 900 / 15 = 60 выборок в минуту, то есть меньше предельного значения 500 выборок в минуту.

Регистрация слишком большого количества выборок данных за определенный период может оказать негативное влияние на производительность модели Advanced , в том числе увеличить время отклика веб-страницы, привести к пропуску периодов регистрации и замедлению работы Panel Server .

После ввода в эксплуатацию всех устройств, подключенных к Panel Server , на веб-странице Data sampling (Выборка данных) можно установить измерения и период выборки отдельно для каждого устройства.

  1. Нажмите на имя устройства на его странице.

  2. Установите или снимите флажок Sampling (Выборка) для каждого измерения.

  3. Выберите период выборки для измерения.

    Примечание: Конфигурация выборки по умолчанию для каждого устройства содержит наиболее часто используемые данные для каждого типа устройств.

  4. Нажмите Save (Сохранить), чтобы внести изменения.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?