DOCA0172RU-09

Анализ тенденций данных (модельAdvanced )

Описание

Panel Server Advanced позволяет отображать графики анализа тенденций на основе зарегистрированных архивных данных.

Для анализа тенденций зарегистрированных данных на Panel Server Advanced необходимо, чтобы просматриваемые измерения были выбраны для регистрации, а выборка данных активирована. Дополнительные сведения см. в разделе Выборка данных.

Можно проследить тенденции для архивных данных за один период времени или с помощью режима сравнения сравнить одни и те же данные по двум разным периодам одинаковой продолжительности (например можно сравнить данные за неделю, начиная с 10 июля 2022 г., с данными за неделю, начиная с 17 июля 2022 г.).

Примечание: Значения энергии, показанные на графиках тенденций, отличаются от значений в CSV-файле, экспортированном на ваш ПК.

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Advanced .

Настройка параметров

Анализ тенденций данных можно найти на EcoStruxure Panel Server веб-страницах в разделе Trending (Тенденции).

Для отображения данных анализа тенденций доступны две вкладки:

  • Представление устройства обеспечивает ориентированное на устройство представление. Оно отображает данные из набора устройств за указанный период времени и сравнивает данные за эквивалентный период времени.

  • Агрегированное представление предоставляет ориентированное на данные представление. Оно отображает агрегированные данные на основе коммунального ресурса и/или использования без ссылок на конкретные устройства.

Настройки представления устройств для анализа тенденций данных

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

Устройства

Используется для выбора одного или нескольких устройств.

Данные

Используется для выбора данных для построения графика. Для разных типов данных с непрерывными измерениями (например, напряжение и ток) и для каждого типа данных можно выбрать до четырех различных измерений.

Режим сравнения

  • Чтобы получить диаграмму за один период, необходимо отключить этот режим.

  • Включите его для сравнения данных двух периодов одинаковой продолжительности.

Период

Используется для выбора продолжительности периода (One day (Один день), One week (Одна неделя), 4 weeks (4 недели)), когда включен параметр Compare mode (Режим сравнения).

От

Когда параметр Режим сравнения отключен, используется для выбора даты начала периода.

Примечание: Период по умолчанию — один день, а дата начала — вчера (D-1).

Когда параметр Режим сравнения включен, используется для выбора даты начала для каждого периода:

  1. Выберите дату начала текущего периода (Период 1).

  2. Выберите дату начала предыдущего периода (Период 2).

Примечание: Дата начала по умолчанию зависит от выбранного периода:
  • Один день: Период 1: D-1; период 2: D-2

  • Одна неделя: Период 1: D-7; период 2: D-14

  • 4 недели: Период 1: D-4 недели; период 2: D-8 недель

До

Используется для выбора даты окончания периода, когда параметр Compare mode (Режим сравнения) отключен.

Примечание: Конечная дата по умолчанию — сегодня (D).
Примечание: Если параметр Compare mode (Режим сравнения) включен, дата окончания определяется автоматически в соответствии с выбранной датой начала и продолжительностью периода.

Интервал

Когда параметр Режим сравнения отключен, используется для выбора интервала отображаемых данных по часам (H), дням (D) или месяцам.

Примечание: Интервал в неделю применим только для интегрированных данных, например, для отображения потребления электроэнергии за период месяца в виде электроэнергии, потребленной за день.

Очистить фильтры

Используется для стирания любого выбранного устройства, данных или предварительно выбранных периодов времени.

Параметры агрегированного представления анализа тенденций данных

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

Commodity (Продукт)

Используется для выбора одного или нескольких устройств.

Параметры

Позволяет выбрать параметры, используемые для построения графика. Для разных типов данных с непрерывными измерениями (например, напряжения и тока), а также каждого типа данных можно выбрать до 4 различных измерений. Эта функция доступна, если не выбран параметр периода Compare mode (Режим сравнения).

Период

Используется для выбора продолжительности периода (One day (Один день), One week (Одна неделя), 4 weeks (4 недели)), когда включен параметр Compare mode (Режим сравнения).

От

Когда параметр Режим сравнения отключен, используется для выбора даты начала периода.

Примечание: Период по умолчанию — один день, а дата начала — вчера (D-1).

Когда параметр Режим сравнения включен, используется для выбора даты начала для каждого периода:

  1. Выберите дату начала текущего периода (Период 1).

  2. Выберите дату начала предыдущего периода (Период 2).

Примечание: Дата начала по умолчанию зависит от выбранного периода:
  • Один день: Период 1: D-1; период 2: D-2

  • Одна неделя: Период 1: D-7; период 2: D-14

  • 4 недели: Период 1: D-4 недели; период 2: D-8 недель

До

Используется для выбора даты окончания периода, когда параметр Compare mode (Режим сравнения) отключен.

Примечание: Конечная дата по умолчанию — сегодня (D).
Примечание: Если параметр Compare mode (Режим сравнения) включен, дата окончания определяется автоматически в соответствии с выбранной датой начала и продолжительностью периода.

Интервал

Когда параметр Режим сравнения отключен, используется для выбора интервала отображаемых данных по часам (H), дням (D) или месяцам.

Примечание: Интервал в неделю применим только для интегрированных данных, например, для отображения потребления электроэнергии за период месяца в виде электроэнергии, потребленной за день.

Очистить фильтры

Используется для стирания любого выбранного устройства, данных или предварительно выбранных периодов времени.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?