DOCA0172RU-09

Аппаратное соединение

Подключение к Ethernet

Модель Entry

Модели Universal , Advanced

Примечание: PAS800P может получать питание от сети Power over Ethernet (PoE). Для получения информации о подключении PAS800P к Ethernet-коммутатору с портами Endspan PoE или Midspan PoE см. инструкцию на веб-сайте компании Schneider Electric: JYT24469 EcoStruxure Panel Server Advanced - Инструкции .

Подключение к ПК

Для подключения ПК к устройству Panel Server через Ethernet выполните следующие действия:

  • Модель Entry : подключите кабель Ethernet между ПК и портом Ethernet на Panel Server .

  • Модели Universal и Advanced : подключите кабель Ethernet между ПК и одним из портов Ethernet на Panel Server (ETH1 или ETH2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?