DOCA0172RU-09

Главная (расширенная модель)

Описание

В меню «Главная» Panel Server Advanced можно просматривать аналитические данные о потреблении энергии.

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Advanced .

Настройка параметров

Меню «Главная» доступно на веб-страницах EcoStruxure Panel Server , Главная.

Настройки параметра Потребление

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

Продукт

Используется для выбора типа товара(Электроэнергия (установка по умолчанию), Газ, Мазут, Воздух, Пар, Вода)

Период

Используется для выбора длительности периода (Один день, Одна неделя, 4 недели).

От

Используется для выбора даты начала для каждого периода:

  1. Выберите дату начала текущего периода (Период 1).

  2. Выберите дату начала предыдущего периода (Период 2).

Примечание: Дата начала по умолчанию зависит от выбранного периода:
  • Один день: Период 1: D-1; период 2: D-2

  • Одна неделя: Период 1: D-7; период 2: D-14

  • 4 недели: Период 1: D-4 недели; период 2: D-8 недель

Примечание: Период по умолчанию — один день, а дата начала — вчера (D-1).

До

Используется для выбора даты завершения периода.

Настройки По способу использования

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

По способу использования

На круговой диаграмме показано распределение пяти основных потребителей.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?