DOCA0172RU-09

Службы IP-сети (DPWS)

Описание

Для обнаружения IP-сети EcoStruxure Panel Server поддерживает протокол профиля устройств для веб-служб (DPWS).

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Службы IP-сети настраиваются на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Network communication > (Передачаданныхпосети)DPWS .

DPWS может быть активирован или деактивирован.

Параметры DPWS

Параметр Описание

DPWS

Используется для включения/отключения службы DPWS (включена по умолчанию).

Silent mode (Режим без сообщений)

Используется для включения/отключения режима без сообщений (отключен по умолчанию). В режиме без сообщений DPWS отвечает только на запросы.

Discovery type (Тип обнаружения)

Используется для установки типа обнаружения IP:

  • IPv4

  • IPv6

  • IPv4 и IPv6 (настройка по умолчанию)

TCP listening port (Прослушивающий порт TCP)

Используется для ручного ввода номера порта (настройка по умолчанию: 5357).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?