DOCA0172RU-09

Функции Modbus-SL

Общее описание

Служба обмена сообщениями Modbus обеспечивает клиент-серверную связь между устройствами, подключенными к сети Modbus Serial Line (Modbus-SL).

Клиент-серверная модель основана на четырех типах сообщений:

  • Modbusзапрос — сообщение, отправляемое по сети клиентом для инициации транзакции;

  • Modbusиндикация — сообщение с запросом, получаемое на стороне сервера;

  • Modbusотклик — сообщение с откликом, отправляемое сервером;

  • Modbusподтверждение — сообщение с откликом, получаемое на стороне клиента.

Службы сообщений Modbus (клиент-серверная модель) используются для обмена информацией в реальном времени между:

  • двумя приложениями устройства;

  • приложением устройства и другим устройством;

  • приложениями ЧМИ/SCADA и устройствами;

  • ПК и программой устройства, предоставляющей онлайновые службы.

На линии последовательной связи блок данных прикладного протокола (ADU) Modbus инкапсулирует протокольный блок данных (PDU), добавляя адрес сервера и циклический контроль избыточности (CRC). В TCP/IP используется специальный заголовок для обозначения блока данных прикладного протокола Modbus. Он носит название «заголовок MBAP» (заголовок прикладного протокола Modbus).

Таблица функций Modbus

В следующей таблице подробно описаны функции устройств Modbus-SL с поддержкой . EcoStruxure Panel Server :

Код функции

Имя функции

03

Чтение n слов

04

Чтение входного регистра

06

Запись 1 слова

16

Запись n слов

43-14 Чтение идентификационных данных устройства (см. Функция 43—14: Считывание идентификационных данных устройства)

100-4

Чтение несмежных слов, где n ≤ 100 (см. Функция 100—4: Считывание несмежных регистров)

ВАЖНЫЙ: Коды функций 1 и 2 не поддерживаются.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?