DOCA0172RU-09

Клиент TCP/IP Modbus (модели Universal и Advanced )

Описание

EcoStruxure Panel Server выполняет функции как шлюза Modbus TCP/IP, так и устройства Modbus с помощью внутреннего сервера Modbus TCP.

Чтобы выполнить правильную конфигурацию вашего клиента Modbus TCP/IP для доступа к данным от Panel Server и от устройств под Panel Server , см. раздел «Функция шлюза Modbus».

Panel Server выступает в роли шлюза Modbus для проводных или беспроводных соединений Ethernet от восходящего ПК до устройств Ethernet и полевых устройств в нисходящей сети. С помощью локального программного обеспечения для мониторинга можно получить доступ к информации, хранящейся на устройствах для сбора данных, а также к другим функциям.

Устройство Panel Server управляет связью Modbus на всех интерфейсах, включая Wi-Fi.

Дополнительную информацию см. в разделе «Функции Modbus TCP/IP», а коды исключения Modbus TCP/IP см. Modbus TCP/IP и Modbus-SL в приложении.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Universal и Advanced .

Настройка параметров

УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ
Вносить изменения в настройки Modbus TCP/IP должен только квалифицированный персонал. Это следует делать только после полного ознакомления с настройками Modbus TCP/IP.
Несоблюдение этих инструкций может привести к отключению сетевого соединения.
Функция клиента Modbus TCP/IP настраивается следующим образом:
  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC)

  • через веб-страницы EcoStruxure Panel Server на вкладках Settings > (Настройки)Modbus devices > (Устройства Modbus) Modbus configuration > (Конфигурация Modbus) Modbus TCP/IP client (Клиент Modbus TCP/IP).

Информацию о регистрах Modbus см. в руководстве по каждому устройству Modbus-SL и беспроводным устройствам DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server  - Modbus File .

Настройки клиента Modbus TCP/IP

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы

Connection timeout (s) (Превышение времени ожидания подключения (с))

Используется для установки времени, в течение которого Panel Server будет ожидать соединения удаленного устройства Modbus TCP/IP с Panel Server .

Значения от 0,1 до 10 секунд (настройка по умолчанию: секунд 2)

Message timeout (s) (Превышение времени ожидания сообщения (с))

Используется для установки времени, в течение которого Panel Server будет ожидать ответа удаленного устройства Modbus TCP/IP и отправки сообщения по запросу Modbus TCP/IP, инициированному Panel Server .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?