DOCA0172RU-09

Сервер Modbus TCP/IP

Описание

К устройствам Modbus TCP/IP, подключенным ниже Panel Server , доступ возможен из вышестоящей системы SCADA.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Функция сервера Modbus TCP/IP настраивается следующим образом:

  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC)

  • через веб-страницы EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Modbus devices > (Устройства Modbus) Modbus configuration > (Конфигурация Modbus) Modbus TCP server (Сервер Modbus TCP).

Настройки сервера Modbus TCP

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы

Message timeout (s) (Превышение времени ожидания сообщения (с))

В конфигурации сети Modbus можно установить продолжительность времени ожидания сообщения для сервера Modbus TCP.

Этот параметр используется для настройки времени существования запроса Modbus на Panel Server . Все сообщения, превышающее заданное этим параметром время, будут удалены.

Значения от 1 000 до 20 000 мс (настройка по умолчанию: 6 000 мс).

Значение, установленное для сервера Modbus TCP, должно удовлетворять обоим приведенным ниже условиям.

  • Должно быть равным тайм-ауту сообщения, определенному на вышестоящем клиенте Modbus (SCADA или другом Panel Server ).

  • Должно быть больше времени ожидания, заданного в настройке клиента Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP и Modbus-SL).

Рекомендуемые настройки параметров см. в сведениях ниже.

В Panel Server для тайм-аута сообщения рекомендуются следующие параметры: значение тайм-аута сообщения для сервера Modbus TCP должно быть удвоенным значением тайм-аута сообщения для клиента Modbus.

Тайм-аут сообщения для сервера Modbus TCP называется Время ожидания восходящего потока, а тайм-аут сообщения для клиента Modbus называется Время ожидания нисходящего потока как показано на схеме.

x: Базовое время отклика конечного устройства

с: Небольшое количество дополнительного времени (маржа)

Время ожидания восходящего потока: Параметр тайм-аута сообщения для сервера Modbus TCP

Время ожидания нисходящего потока: Параметр тайм-аута сообщения для клиента Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?