DOCA0172RU-09

Доступность данных датчика состояния окружающей среды

Описание

Данные, передаваемые датчиками состояния окружающей среды на EcoStruxure Panel Server , зависят от типа датчиков состояния окружающей среды. В таблице ниже указаны данные, доступные в EcoStruxure Panel Server в зависимости от типа датчиков состояния окружающей среды.

Артикулы устройств

Для каждого типа датчиков состояния окружающей среды используются следующие артикулы устройств:

  • CL110 (Для получения информации об артикулах свяжитесь со своим представителем компании Schneider Electric.)

  • TH110 (Для получения информации об артикулах свяжитесь с местным представителем компании Schneider Electric.)

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Другие измерения

Данные

CL110 TH110 TRH TRHC02

Температурные

Влажность окружающей среды

Уровень CO2 окружающей среды

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?