DOCA0172RU-09

Постоянное отключение беспроводных сетей

Описание

Беспроводные сети IEEE 802.15.4 и Wi-Fi могут быть постоянно и одновременно отключены в Panel Server . Отключение беспроводных сетей с помощью этой команды является постоянным и не может быть отменено. Ни сброс на заводе-изготовителе, ни восстановление резервной копии не смогут восстановить возможности радиообмена. Если требуется повторная активация сети IEEE 802.15.4 или Wi-Fi, Panel Server необходимо заменить на новый.

Постоянное отключение беспроводных сетей не сохраняется в файле резервной копии конфигурации Panel Server (см. подробное описание).

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Universal и Advanced .

Настройка параметров

Постоянное отключение беспроводных сетей выполняется на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Security > (Безопасность)Network Management > (Управлениесетью) Wireless networks disable (Отключениебеспроводныхсетей).

Постоянное отключение беспроводных сетей

Для постоянного и одновременного отключения беспроводных сетей IEEE 802.15.4 и Wi-Fi в Panel Server выполните следующие действия:

  1. На веб-странице Network Management (Управление сетью) нажмите вкладку Disable all wireless networks (Отключить все беспроводные сети).

  2. Подтвердите или отмените отключение в появившемся окне.

    Результат: После подтверждения отключения Panel Server автоматически перезагружается. После перезагрузки все типы беспроводных сетей в Panel Server постоянно отключаются, что указывается на веб-страницах.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?